2402801_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2402801_ja-JP

2402801_ja-JP

I.MX93 - UUU emmc/sdcard LIBUSB_ERROR_TIMEOUT エラー

こんにちは、NXP チームの皆様、

.wicファイルを使用してi.MX93ボードにファームウェアを書き込もうとしています。画像ファイルは当チームより提供されました。弊社には、同じハードウェアリビジョン( SCH-96411 REV_B2 )のi.MX93ボードが2枚あります。

1枚の基板では、.wicファイルの書き込みに成功しました。画像。しかし、同じイメージを2枚目の基板に書き込もうとすると、エラーが発生します。

私たちは両方をテストしました。

  • emmc_all(eMMC書き込み用)
  • sd_all(SDカード使用)

    どちらの場合も、同じ問題が第2ボードで発生します。

トラブルシューティングや解決にサポートをご協力いただけるとありがたいです。追加のログ、エラーメッセージ、またはボード情報が必要な場合はお知らせください。


Providing both uuu command and debugProviding both uuu command and debugProviding both uuu command and debugProviding both uuu command and debuguuuコマンドとデバッグの両方を提供しますuuu supported listuuu supported listuuu supported listuuu supported listuuu サポート対象リストi.mx93 usb identifiedi.mx93 usb identifiedi.mx93 usb identifiedi.mx93 usb identifiedi.mx93 USBが識別されました

Re: I.MX93 - UUU emmc/sdcard LIBUSB_ERROR_TIMEOUT Error

こんにちは、

NXP Semiconductors製品にご関心いただきありがとうございます。

回路図の識別は良いですが、93 i.MX トップマークを確認することをお勧めします。両者が最高評価を共有していることを確認してください。

Linuxから最新の既成イメージリリースをダウンロードしてください。

最後に、両方のデバイスをシリアルダウンロードでフラッシュしようとしているとのことですが、ヒューズが切れている箇所はありますか?

よろしくお願いします。

Re: I.MX93 - UUU emmc/sdcard LIBUSB_ERROR_TIMEOUT Error

こんにちは

添付画像をご確認ください。ICの部品番号にいくつか変更点があることに気づきました。

SDカードを外部でフラッシュしてからi.MX93ボードに挿入するという方法も試しましたが、やはり同じ問題が発生します。

さらに、eMMCには既にイメージファイルが存在しており、ボードはそのイメージファイルから正常に起動できることをお知らせいたします。しかし、新しいイメージをフラッシュしようとすると、エラーが発生します。

デバッグログを添付しましたので、下記をご覧ください。1つの観察結果は、ボードに付属していたプリロードイメージがU-Boot SPL 2025.04を示していることです。一方、私たちが使用しようとしているイメージはU-Boot SPL 2024.04を示しています。

最新の Linux 6.18.20_2.0.0(i.MX93 EVK、FRDM) リリースをダウンロードしました。しかし、 14x14のEVK WIC画像 しか見つけられず、 11x11のFRDM WIC画像 パッケージは見つけられませんでした。14x14の画像が当ボードに正しいものか、それとも別の11x11 FRDM画像があるのか確認いただけますか?


SDカードブート:

U-Boot SPL 2024.04+gde16f4f1722+p0(2024年9月2日 10:44:35 +0000)

SOC: 0xa1009300

LC: 0x2040010

PMIC: PCA9451A

PMIC: オーバードライブ電圧モード

DDR: 3733MTS

DDR: 3733MTS

M33準備OK

eMMCブート:
U-Boot SPL 2025.04-g99518e6b6f20(2026年2月2日 05:52:54 +0000)

PMIC: PCA9451A

PMIC: オーバードライブ電圧モード

DDR: 3733MTS が DRAM 2CS_2GB と一致する DRAM を検出しました

M33準備OK

通常のブート

BOOTROMから起動しようとしています

ブートステージ:プライマリブート

画像オフセット 0x8000、ページサイズ 0x200、IVT オフセット 0x0

ROM_APIを使用して0x57800からイメージをロードします

通知:TRDC初期化完了

お知らせ:BL31:v2.12.0(リリース):lf-6.18.2-1.0.0

お知らせ:BL31:製造日時:2026年2月10日 07:53:18
/****************************************************/

ヒューズが飛んだことについてですが、ヒューズがプログラムされているのか、基板上で飛んだのかをどうやって確認できるか教えていただけますか?

ありがとう。 Issue board - imx93Issue board - imx93Issue board - imx93問題掲示板 - imx93 Working board - imx93Working board - imx93Working board - imx93作業用ボード - imx93

Re: I.MX93 - UUU emmc/sdcard LIBUSB_ERROR_TIMEOUT Error私も同様の問題を抱えており、私の理解では、FRDMシリーズを製造している中国のメーカーがDDR RAM ICを変更したようです。これにはDDRの再学習とyou-bootへのアップデートが必要で、これはボードソフトウェア用に行われ、nxpのu-bootリポジトリにコミットされましたが、ウェブサイト上のBSP、Yoctoレイヤー、バイナリイメージは更新されていませんでした。

基本的に新しいボードは内蔵のU-Bootのみで動作し、開発者がBSPで作るもの(および2024年以降のU-boot)は、ddr設定の無効により起動すらできません。

この問題を確認するには、ボードのU-Bootから起動し、キーボードで停止し、SDカードからカスタムLinuxカーネルとDTを手動でロードする方法があります。
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
Thursday
Updated by: