2402788_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2402788_ja-JP

2402788_ja-JP

S32DS環境とSDKパッケージを再インストールしたことで、以前のプロジェクトがコンパイルに失敗する原因となりました

S32DS環境とSDKパッケージを再インストールしたことで、以前のプロジェクトがコンパイルに失敗する原因が発生しました。

以前はS32DS V2.2とSDK RTM 2.0.0を使っていました。今は再インストール後、S32DSを使っています。ARM.2018.R1もインストールし、SDK RTM 2.0.0もインストールしています。しかし今はプロジェクトをコンパイルできません。プロジェクト自体を認識できないようです。写真で詳細が見て取れます。


Re: Reinstalling the S32DS environment and SDK package has caused previous projects to fail to compi

こんにちは、@yangcao1234さん

なお、S32K1 SDK RTM 2.0.0はARM 2018.R1 Update 6向けにS32DS専用にリリースされたものであることにご注意ください。ARM 2.2用のS32DSでの使用を想定しておらず、そのバージョンとの互換性は保証されていません。


BR、VaneB

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
星期四
更新人: