2402787_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2402787_ja-JP

2402787_ja-JP

FS2613チップの選定

FS2613シリーズのチップは非常に高性能で、各電源レールの値とタイミングを編集できます。しかし、ソフトウェア開発にあまり時間をかけられないため、OTPを自社で実装することは避けたいと考えています。S32K358と互換性を持つように工場出荷時に設定されているモデルはありますか?例えば、下の画像に示されているようなモデルです。

Rio_Lee_0-1786090969347.pngRio_Lee_0-1786090969347.pngRio_Lee_0-1786090969347.pngRio_Lee_0-1786090969347.png


Re: 关于FS2613芯片的选型

添付ファイルを参照してください

Re: 关于FS2613芯片的选型

さて、 MFS2633AMDB2ADモデルの場合、電源投入後の各チャンネルの出力電圧はデフォルトでどのくらいですか?

VCORE、LDO1、LDO2、VREF、VBST、TRK1、TRK2はどこから発生するのですか?


Re: 关于FS2613芯片的选型

MFS2633AMDB2AD

検索 | NXPセミコンダクターズ

あなたはこれを選ぶことができます!

Re: 关于FS2613芯片的选型

MFS2633AMDB2ADは製造中止になりました。同じ仕様であれば、MFS2633HMDB2ADに交換すれば良いですよね?

Re: 关于FS2613芯片的选型

はい!

Re: 关于FS2613芯片的选型

このチップでは、PIN.17 FCCU1とPIN.18 FCCU2はどのように使用されますか?これらの2つのピンの入力値はどのような真理値表を形成し、チップのさまざまな保護メカニズムをトリガーしますか?

Re: 关于FS2613芯片的选型

新しいご質問については、新しいチケットを送信してください。よろしくお願いいたします。

Re: 关于FS2613芯片的选型

S32K358アダプタをベースとした工場出荷時のデフォルト設定では、LDO1、LDO2、TRK1、TRK2はすべて3.3Vモデルなのでしょうか?

Re: 关于FS2613芯片的选型

guoweisun_0-1787644183604.pngguoweisun_0-1787644183604.pngguoweisun_0-1787644183604.png

K35X用のアダプタのうち、必要なものではないものが2つあります。LDO1 、LDO2、TRK1、TRK2はすべて3.3Vです。

新たなご質問については、新規チケットを送信してください。その際、会社のメールアドレスを使用することをお勧めします。


Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
3 weeks ago
Updated by: