2402765_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2402765_ja-JP

2402765_ja-JP

RT1171CVM8BでのモバイルSDRAM(1V8)サポート

私たちは新製品に使われるRT1171CVM8Bを調査しています。

このRTファミリーのメンバー i.MX モバイル(低消費電力、1.8V)SDRAMに対応していますか?

データシート、リファレンスマニュアル、利用可能なアプリケーションノートや回路図からは、それがすぐには明確ではありません。これは1V8および3V3の両方で指定されているポートドライバ(NVCC_EMC1,2)によって推論されます。また、RT1060およびRT1050 i.MX の類似の質問や回答から肯定の推論も得られます。

EMCやSDRAMインターフェースの特殊な部分が1V8の部品で故障するようなトラブルは避けたいです。 そうでなければ、なぜデータシートに明確に記載されていないのでしょうか!?

敬具

ジョージ・ツァナトス。


Re: Support for mobile SDRAM (1V8) on RT1171CVM8B

@georgetzanatos様、

RT1171はモバイルSDRAM(低消費電力1.8V SDRAM)をサポートしています。
現在のドキュメントにはこれを明確に記載していないことには同意します。データシートおよびリファレンスマニュアルでは、メモリプロトコルのサポートとI/O電圧モードが別々に説明されており、単一の「モバイルSDRAMサポート」文にまとめられているわけではありません。
ご心配は理解できます。RT1171のモバイル SDRAMを使っても構いません。重要な要件は、関連するNVCC_EMC1/2電源ドメインを1.8V動作用に設定し、SDRAMのI/O電圧レベルに合わせることです。
 
よろしくお願いいたします。
シェリー
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎08-13-2026 04:45 PM
Updated by: