2402707_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2402707_ja-JP

2402707_ja-JP

S32K322のSPIデューティサイクルは8MHzでは50%ではありません

NXPチームの皆様へ

          SPIトランザクション内で8MHzのSPI SCLKを周期的にする必要がある改善活動に取り組んでいます。SPI SCLKを8MHzで測定しました(S32K322ではSPI周辺機器のペリフェラルのドライバによって駆動されます)が、50%のデューティは維持されていないことがわかりました。周波数を1/2/4MHzに下げると、これらのSCLK周波数において50%のデューティ比が維持されることが確認できる。
質問 です - これはペリフェラルのドライバの ハードウェア的な制限なのでしょうか?それともドライバ設定を変えれば8MHzで望む50%の稼働率を得られるのでしょうか?

1MHzで当直が維持されて8MHzでないスクリーンショットをPFA(公開ファイル)してください

注: Saleaeロジックアナライザーを接続しており、SPI信号を測定するためにより高いサンプリング解像度(250MS/s)を持っています

Re: The SPI duty cycle of S32K322 is not 50% for 8MHz

こんにちは、

LPSPIクロックのデューティサイクルは、SCKSETおよびSCKHLDタイミングパラメータによって決定されます。これらのフィールドが同じ値にプログラムされている場合にのみ、50/50のデューティサイクルが得られます。選択されたLPSPI機能クロックと8MHzを生成するために必要な分周器の値によっては、クロックジェネレータのタイミング分解能により、正確な50/50のデューティサイクルが実現できない場合があります。観測された76ナノ秒/48ナノ秒の高低時間差は、このような除算器の量子化効果と一致しているように見える。

PetrS_0-1786090730852.pngPetrS_0-1786090730852.png
ですので、LPSPIの機能クロック周波数、TCR[PRESCALE]、およびCCR/CCR1レジスタ(SCKSET、SCKHLD、SCKDIV)の内容から期待デューティサイクルを計算し、異なるクロックソースやディバイダ構成で50/50に近いデューティサイクルが得られるかどうかを判断してください。
 

BR、ペトル

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎08-13-2026 05:36 PM
Updated by: