2402660_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2402660_ja-JP

2402660_ja-JP

FS32K144UAT0VLLTのタイマーのうち、入力キャプチャ機能を持つのはどれですか?

マネージャー:

質問:

(1)FS32K144UAT0VLLTのデータシートには8つの独立したTIMEがあると記載されていますが、FTM0、FTM1、FTM2しか見当たりません。他にTIMEとして登録されているものは何ですか?

(2)FS32K144UAT0VLLTのどのTIME関数が入力キャプチャ機能を持っていますか?

ありがとう!

Re: FS32K144UAT0VLLT哪个Time具备Input capture功能?

Robin_Shen

こんにちは、追加の質問があります。

1. 表47-1 「S32K-RM Rev14.2のFTMインスタンスと機能」において、「障害入力」というパラメータは何ですか?

2. S32K-RM Rev14.2のマニュアルのうち、各FTMが入力機能を備えていることが示されているページは何ページありますか?キャプチャ機能はどうでしょうか?

ありがとう!

Re: FS32K144UAT0VLLT哪个Time具备Input capture功能?

ハイ

S32K-RM Rev14.2の表47-1。 FTM インスタンスと機能表裏S32K144FTM0 ~ FTM3 のサポートを参照してください。言及されたこれは、各 FTM が 8 チャネルのチャネルをサポートすることを意味します。

入力キャプチャ機能はすべてサポートされています。FTM インスタンスの機能領域を表示する場合、このテーブルに表示される機能も一部の FTM ではサポートされません。

よろしくお願いいたします
ロビン

Re: FS32K144UAT0VLLT哪个Time具备Input capture功能?

A1. これは、サポートされる外部障害入力の数を指します。S32K144を例にとると、表47-1に示すように、4つの入力をサポートしています。これらの4つの入力、FTM0_FLT0\1\2\3は、左側の表で確認できます。 Table 47-1. FTM instances and features Table 47-2. FTM signal descriptions.png

A2. 各FTMがサポートする機能は通常、具体的に記載されていません。表47-5を参照してください。チャネルモード選択構成レジスタを使用すると、47.5.5 入力キャプチャモードに記載されている入力キャプチャモードを実装できます。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎08-13-2026 04:49 PM
Updated by: