2402495_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2402495_ja-JP

2402495_ja-JP

S32K3 転送完了後の常時接続LPI2Cピン低タイムアウト監視のサポート要請

こんにちは、NXP

私たちはI2C_MASTER_EVENT_PIN_LOW_TIMEOUTイベントを利用して、SDAを低く保つスレーブデバイスの復旧を試みました。テスト中に、転送が完了したとき、または異常状態が検出されたときに、ピンロータイムアウト割り込みがオフになることが確認されました。
企业微信截图_17859835472427.png

バスのリアルタイム監視が必要であり、タイムアウト割り込みの有効化は転送終了時に解除されてはならないため、この割り込みは継続的に有効にしておく必要があると考えています。現在のRTD 7.0.1におけるタイムアウト割り込みの処理には欠陥があると考えています。
NXPはこの問題を正しく扱うための公式な推奨や指針を提供できるでしょうか?

敬具
仙龍
Re: S32K3 Request to support always-on LPI2C Pin Low Timeout monitoring after transfer completion

こんにちは@wuxianlongさん

詳しい説明とドライバーコードの指摘をありがとうございます。

ご指摘のとおりです。現在のRTD実装では、マスター転送割り込み処理の一環としてLPI2C_IP_MASTER_PIN_LOW_TIMEOUT_INTが有効になり、マスター転送が終了すると再び無効になります。つまり、RTDドライバーは転送完了後にこの割り込みを恒久的なバス監視機構として有効にしないことを意味します。

ハードウェアの観点から見ると、S32K3 LPI2Cモジュールはピンロータイムアウト機能をサポートしています。タイムアウトの閾値はMCFGR3[PINLOW]によって設定され、MSR[PLTF]フラグは選択したSCLまたはSDA回線が設定された閾値より長く低いままの状態で設定できます。リファレンス・マニュアルには、LPI2Cコントローラがアイドル状態でもこのフラグを設定できると記載されています。

しかし、このハードウェア機能があるからといって、RTDドライバーが対応する割り込みを継続的に有効に保つとは限りません。現在のRTD実装は、このイベントをアクティブなマスター転送の文脈で管理しているようです。

転送完了後の連続的なI2Cバス監視では、アプリケーションレベルで処理することが推奨されており、例えばバス復旧ロジックの一部としてMSR[PLTF]の状態を確認するなどです。また、ピンローの状態自体はソフトウェアで解決しなければならないことにもご注意ください。PLTFフラグは低条件がまだ存在している間はクリアできず、新たなSTART条件を生成する前にクリアしなければなりません。

よろしくお願いします、
パベル

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎08-13-2026 05:35 PM
Updated by: