2402455_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2402455_ja-JP

2402455_ja-JP

IDEおよびRTDのインストール中に発生した問題

こんにちは、S32DSIDE 3.6.6ソフトウェアをインストールしました。

3859b5427f61973af225339173048fd.png

次に、RTDパッケージをインストールしました。

YangLuYao_0-1786007576122.png

しかし、下の画像に示すように、新しいアプリケーションプロジェクトを作成する際にSDKが見つかりません。

YangLuYao_1-1786007624669.png

YangLuYao_2-1786007639499.png

この問題は長い間私を悩ませてきました。ご回答をお待ちしております。ありがとうございます。私のコンピューターの構成は以下のとおりです。

YangLuYao_3-1786007691107.png

私のコンピューターには、JDK 8とJDK 17、そしてPythonのバージョン13、14、15がインストールされています。

 

Re: 关于安装IDE和RTD遇到的问题

ありがとうございます。この問題に気付いた後、gcc-10.2をインストールしようと思いました。コンパイラに関するウェブページを見つけました。

YangLuYao_0-1786064846455.png

どちらを使えばいいのか分からなかったので、両方のEXEファイルをダウンロードしてインストールしました。

YangLuYao_1-1786064901733.png

しかし、インストール後、S32DSソフトウェアで新しいプロジェクトを作成しても、gcc-10.2は表示されませんでした。

YangLuYao_2-1786065074605.png

その後、拡張機能マネージャーからダウンロードしようとしましたが、エラーが発生してダウンロードに失敗し続けました。次に何をすればよいか教えていただけますでしょうか?よろしくお願いいたします。

YangLuYao_3-1786065134265.png


Re: 关于安装IDE和RTD遇到的问题

こんにちは、 @YangLuYao さん。

ご質問の内容を翻訳しましたので、誤解があればお知らせください。

代わりにNXP GCC 10.2を選択してみてください。S32K1 RTDはまだGCC 11.4をサポートし ていません :

Julin_AragnM_0-1786049379556.png

Julin_AragnM_2-1786049434923.png

よろしくお願いします、
ジュリアン

Re: 关于安装IDE和RTD遇到的问题

こんにちは@YangLuYaoさん

スタンドアロンツールチェーンをダウンロードする必要はありません。S32DSは既にNXP GCC 10.2を提供しています。

Julin_AragnM_0-1786119575796.png

ツールチェーンを選択し、「 1項目をインストール/更新」をクリックした後、「次へ」をクリックすると、S32DSが再起動を促します。再起動後、インストールされていることが確認できるはずです。

Julin_AragnM_1-1786119784429.png

もし誤りがあれば教えてもらえますか?

よろしくお願いします、
ジュリアン

Re: 关于安装IDE和RTD遇到的问题問題を解決できました。ありがとうございました!Re: 关于安装IDE和RTD遇到的问题

申し訳ありませんが、ここ2日間は週末だったため、今朝ゲームを再現しようとした際に報告したエラーメッセージはこれです。

YangLuYao_0-1786325441496.png


Re: 关于安装IDE和RTD遇到的问题

こんにちは、 @YangLuYao さん。

返信が遅くなり申し訳ありません。画像から判断すると、NXP GCC 6.3.1 (ビルド 1620) をインストールしようとしているようですが、実際には v10.2 (ビルド 1728) をインストールする必要があります。

Julin_AragnM_0-1786577752319.png

Julin_AragnM_1-1786577760152.png

それでも動かなければ、外部インストールを試してみるのも良いかもしれません:S32 Design Studioにソフトウェアをインストールする。

私が確認する項目:

  • インストール時にネットワークが不安定になる。
  • 職場におけるプロキシ/ファイアウォール。
  • ウイルス対策やセキュリティチェック。
  • ディスク容量。

それ以外に根本的な原因はわかりません。S32DSを再インストールして、NXP GCC 10.2を再度インストールしてみるのも手です。

よろしくお願いします、
ジュリアン

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎08-14-2026 05:08 AM
更新人: