S32 Design Studioバージョン3.6.1では、RTDバージョン7.0.0をアップデートしたいのですが、5.0.0までしかアップデートできず、RTDバージョン6.0.0以降の更新を試みるとエラーが表示されます。
IDE 3.6.10をインストールしましたRTDバージョン7.0.1をダウンロードしようとしましたができませんでした。システムネットワークは正常に接続されており、ネットワークの問題はこのバージョンと以前のバージョン3.6.0で作業していた時のみ表示されますネットワークの問題は一切発生しませんでした。S32 IDEアプリケーションを開くと、添付されたメッセージボックスが表示されます。もしネットワーク設定の変更が同じ場合、設定で何を有効にしたり無効にしたりするのか教えてもらえますか?
RTDがインストールされ、例のプロジェクト(DIO S32k344)で確認しようとすると上記のエラーが表示され、新しいプロジェクトを作成してもSDKのオプションが見つかりませんでした。
こんにちは、 @Rathidevi さん。
まず、S32DSのインストールをバージョン3.6.10にアップデートすることをお勧めします。既存のS32DSインストールのアップデートとしてインストールできるため、別インスタンスとしてインストールする必要はありません。詳細な手順はS32 Design Studio 3.6.10で入手可能ですRFPインストールガイドは、S32DSインストーラーと同じダウンロードページで入手可能です。
RTD 7.0.1はS32DS 3.6.4を使用して開発および検証されているため、今回のアップデートを推奨します。互換性と適切な機能を確保するために、IDEのバージョンは検証に使用されるバージョンと同じかそれ以上に設定すべきです。さらに、この要件は共有イメージの「不足している要件」にも記載されています。
RTD 7.0.1のインストールに関しては、まず現在インストールされているRTDバージョンをアンインストールしてから、RTD 7.0.1をインストールすることをお勧めします。これは、異なるRTDバージョン間の潜在的な競合を回避するのに役立ちます。
BR、VaneB
こんにちは、 @Rathidevi さん。
RTDに必要なツールチェーンがインストール環境に含まれていないようです。Arm Release バージョン10.2 ビルド1728用にNXP GCCをインストールしてください。
これにより、サンプルの問題は解決され、GCC 10.2をツールチェーンとして選択すれば、新しいプロジェクトを作成する際にRTD 7.0.1がSDKオプションとして利用可能になるはずです。