2402368_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2402368_ja-JP

2402368_ja-JP

S32G-VNP-RDB3:オンチップデバッグサポート

こんにちは、

以下の環境でAUTOSARオペレーティングシステムベースのアプリケーションをデバッグしたいと考えています。

1) ボード名: S32G-VNP-RDB3

2) マイコンバリアント:S32G399

3) Cortex-M7コア

4) ホスト: Windows

前述の基板で、外部デバッガやプローブなしで接続できるオンチップデバッグサポートは有効になっていますか?

もしこのボードでオンチップデバッグのサポートがない場合、S32デバッグプローブ(H/W)とs32 design studio IDE(S/W)でデバッグできますか?


敬具

マドゥスダン・グプタ

Re: S32G-VNP-RDB3: Onchip debugging support

こんにちは、 @madhusudangupta007

投稿ありがとうございます。

1.RDB3にはオンチップデバッガがないため、USBポート経由で直接RDB3をデバッグすることはサポートされていません。
2. 一般的に、Lauterbach TRACE32 DebugはS32G製品のデバッグに使用されており、NXP(S32 Debug Probe |NXP Semiconductors)も使用されています。
3. はい、前述の通り、S32デバッグプローブ(HW)とS32 Design Studio(IDE)はRDB3ボードのデバッグに組み合わせて使うことができます。

 
BR
チェイン
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎08-13-2026 04:43 PM
Updated by: