2402337_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2402337_ja-JP

2402337_ja-JP

S32K1 相補型PWM

こんにちは、NXPの専門家の皆様
私たちは日産のエアコンコンプレッサープロジェクトでS32K142チップを使用しました。しかし、日産は、チップのFTMがどのようにして相補的なPWM出力の実現を保証するのかを知りたいと要請した。そのため、この機能の検証のために、説明資料や裏付け資料、またはテストレポートの提供にご協力をお願いしたいと考えております。ありがとう。

Chenxu1_0-1785987344020.png




Re: S32K1 Complementary PWM

こんにちは@ Chenxu1

チップレベルの保護は主にアーキテクチャ上のもので、1つのチャネルがPWMタイミングを定義し、伴随チャネルは内部補数ロジックによって生成され、オプションのデッドタイム/同期更新ハードウェアにより非重複と整合性のある更新が維持されます。

S32K-RM Rev14.1:

Senlent_0-1785999338085.png


Re: S32K1 Complementary PWM

こんにちは、Senlentさん。ご返信ありがとうございます。
FTMが相補的なPWMを出力する仕組みについては、我々は明確に理解している。チップレベルでは、補完的な波形が位置をずれていないことをどう保証しているのでしょうか?これがお客様が知りたいことです。

Re: S32K1 Complementary PWM

こんにちは@ Chenxu1

AN5303および提供されたベアメタルコードを読み取ってテストできます。

https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN5303.pdf

Senlent_0-1785997622463.png


参考までに、前回のテスト時に記録した手順をいくつかご紹介します。

相補型PWMモードを設定し、2µsのデッドタイムを挿入しました(プロジェクト全体を保存し忘れましたが、変更は非常に簡単です)。

Senlent_3-1785997707326.png

Senlent_1-1785997665931.png

Senlent_2-1785997677611.png


Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎08-13-2026 05:34 PM
Updated by: