2402160_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2402160_ja-JP

2402160_ja-JP

KITFS24SKTFDMEVMとNXP GUIを使用してFS2400と通信できません

件名: KITFS24SKTFDMEVMとNXP GUIを使用してFS2400と通信できない

こんにちは、

私はKITFS24SKTFDMEVM評価ボードを使ってFS2400のOTPを設定しプログラムしようとしています。

評価ボード:
https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/KITFS24SKTFDMEVM

しかし、ボードをNXP GUIに接続しても、デバイスとの通信を確立できません。GUIには下記のエラーが表示され、通信は行われません。

以前は FS26 評価ボードで同じNXPのGUIを使って問題なく使っていたので、PCのセットアップとGUIのインストールは正常に動作していると思います。

評価ボードはデフォルトの設定で、ジャンパーやスイッチの設定は意図的に変更していません。確認のため、現在の構成は以下のとおりです。

  1. S12 (OTP):オフ

  2. J30: ピン1-2接続

  3. SW4 (WAKE2):オン

  4. S19 (WAKE3):オン

  5. J33:オープン

  6. J37: ピン2-3コネクテッド

  7. J36: ピン2-3コネクテッド

  8. J10: ピン2-3コネクテッド

  9. SW9: 全てのスイッチオン

  10. J45: ピン2-3コネクテッド

  11. J26: ピン5-6および9-10が接続

  12. SW20: すべてのスイッチはオフです

  13. シーズン2: ON(回路図でこのスイッチを見つけられませんでした)

  14. SW18: 全てのスイッチオン

  15. SW1(メイン電源スイッチ): 3位(2-3位)

評価ボードの S32K144 MCUはプログラムしていません 。私の理解では、基板には必要なファームウェアが既にプログラムされた状態で出荷されるはずです。これが正しいのか、それともGUIがFS2400と通信する前にMCUをフラッシュする必要があるのか、誰か確認してもらえますか?

以下はGUIに表示されたエラーメッセージです。

どんなご支援でも大変感謝いたします。

よろしくお願いします。

FS85&FS84FSBC+PMICRe: Unable to Communicate with FS2400 Using KITFS24SKTFDMEVM and NXP GUI

こんにちは、

お問い合わせいただきありがとうございます。

UM12015 KITFS24SKTFDMEVMユーザーマニュアルの第5節「ソフトウェアとツールのインストールと設定」に従ってファームウェアを更新していただけますか?この手順で、発生しているエラーは解決するはずです。

アップデートを完了しても問題が続く場合は、ハードウェアの構成画像を教えていただけますか?これにより、設定を確認し、問題をさらに調査するのに役立ちます。

よろしくお願いします!

Re: Unable to Communicate with FS2400 Using KITFS24SKTFDMEVM and NXP GUI

こんにちは、 @ErikaC さん

ご返信ありがとうございます。

UM12015 KITFS24SKTFDMEVMユーザーマニュアルの第5節 「ソフトウェアとツールのインストールと設定 」を確認しました。しかし、ドキュメントに記載されているKITFS2400FRDMEVM_HW_Test_Package_W20.zipファイルが見つかりません。

この.zipをダウンロードできる場所を教えていただけますかファイル?マニュアルに記載されているとおり、ファームウェアをアップデートするために必要です。

NXPのGUIでfs23xx-fw-FS24-v0.86.hexを見つけることができました。これはアップデートに使用するファームウェアファイルですか、それともKITFS2400FRDMEVM_HW_Test_Package_W20.zipに含まれている別のファイルですか?

マニュアルに記載されているリンクも確認しました:
https://www.nxp.com/webapp/swlicensing/sso/downloadSoftware.sp?catid=S32DS-IDE-ARM-V2-Xそこから実行ファイルをダウンロードしてインストールしました(これはDesign Studioで、メインのS31244_Flashファイルではありません)が、必要な.zipが見つかりませんでしたパッケージ.

KITFS2400FRDMEVM_HW_Test_Package_W20.zipのダウンロード場所を教えていただけるか、アップデートに必要な正しいファームウェアパッケージの入手先を教えていただけますか?

ご協力ありがとうございます。

ガネーシュ・バグワット

Re: Unable to Communicate with FS2400 Using KITFS24SKTFDMEVM and NXP GUI

こんにちは、

KITFS2400FRDMEVM_HW_Test_Package_W20.zipフォルダは見つかりませんでした。おそらくNXPGUIの以前のバージョンに含まれていた機能でしょう。しかし、そのパッケージにはfs23xx-fw-FS24-v0.86.hexファイルのみが含まれており、ファームウェアをプログラムするために必要な唯一のファイルです。

ErikaC_1-1786381048598.pngErikaC_1-1786381048598.png

UM12014 KITFS2400FRDMEVMユーザーマニュアルに記載されているすべての手順に従ってください。図17に示されているようにデバッガの使用が必要であり、S32 Design Studioツールもインストールする必要があります。

ファームウェアアップデート手順は、必要なデバッガ接続とユーザーマニュアルに記載されたソフトウェア環境がなければ成功裏に完了できません。

お役に立てば幸いです!

Re: Unable to Communicate with FS2400 Using KITFS24SKTFDMEVM and NXP GUI

こんにちは、 @ErikaC さん。

fs23xx-fw-FS24-v0.86.hexが正しいファームウェアファイルである場合、この.hexファイルを直接ロード/フラッシュするために必要な特別な手順はありますか?KITFS24SKTFDMEVM にファイルを転送すればよいのでしょうか、それとも特定のツールや設定が必要なのでしょうか?

可能であれば、 KITFS2400FRDMEVM_HW_Test_Package_W20.zip パッケージやダウンロード先を教えていただけると、マニュアルに記載されたファームウェアアップデート手順をずっと簡単に進めます。

助けてくれてありがとう。
ガネーシュ・バグワット

Re: Unable to Communicate with FS2400 Using KITFS24SKTFDMEVM and NXP GUI

こんにちは、 @ErikaC さん

ありがとうございます。うまくいきました。NXP-GUIと通信できるようになりました。

唯一の問題は、これら2つの設定がデフォルトでは存在していなかったことだった。ご指摘のとおり、それらを追加した後はすべて正常に動作しました。

実行可能ファイルの下に追加されたコマンドは次のとおりです。

${cross_prefix}gdb${cross_suffix}

改めてサポートありがとうございます。

よろしくお願いいたします。
ガネーシュ・バグワット

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
Friday
Updated by: