我现在在开发nxp的s32k144遇到一个问题,我使用eb配置工具,我配置好了FTM0的四个通道输出,并且再代码中调用了PWM_Init();setdutycycle(8129);我在配置中选择的是中心对齐模式,不启动死区,也不和别的通道绑定,并且周期设置的是0.00125,每个通道都是独立模式,得到的是250us,占空比20%的方波,这显然不对,我希望是25%才对,所以我后面换了一下占空比为setdutycycle(16339),但是这个得到的结果是波形不对,通道变成了由150us周期66占空比的方波和100us周期为50占空比的方波交替出现,请问这是为什么?这是我的实际波形;
事实上可以看出我这里有两个问题:1、为什么我的pwm占空比设置会有偏差;2、为什么我的pwm周期在不断地变化?
Hi
请告诉我你测试的是哪个版本的Real-Time Drivers for S32K1还是之前哪个版本的AUTOSAR MCAL for S32K1 devices?
请注意,MPC5xxx 和 S32K1xx 器件的 MCAL 已停止支持。如需进一步支持,需经市场团队批准,请联系您的恩智浦销售人员寻求帮助。
Best Regards,
Robin
我不清楚你使用的哪个版本软件,但需要注意设置Loading Point,参考以下两个讨论:
Changing FTM_PWM period and duty cycle
S32K116 PWM输出问题