MCU:S32K148,144引脚封装
RTD 版本:SW32K1_S32M24x_RTD_4.4_3.0.0_QLP03_D2507
S32 DS 版本:3.6.6
目标操作系统:裸机
主机操作系统:Windows
根据以上信息,我在驱动程序模块中找不到名为“ERM”(或任何类似名称)的模块。我查看了 MCAL 和非 MCAL 模块。
ERM 是否支持作为驱动模块,还是用户需要像以前基于“Processor Expert”的旧框架那样操作原始指针?
是的,你的理解是正确的。它们作为单独的软件包提供,不包含在 RTD 中。
关于此次分居的原因,我目前正在进行内部审查。但是,值得注意的是,SAF 和 SPD 是根据 ISO 26262 功能安全标准开发的安全导向型软件组件。这使得它们能够集成到需要功能安全支持(最高可达 ASIL D)的应用程序中。
你好@VaneB
感谢您的跟进。所以你的意思是说,这些模块仅在 SPD 驱动程序中受支持,而不受免费提供的 RTD 支持。是这样吗?
是否有任何理由不能直接通过位操作模块的寄存器来使用这些模块?我尝试了“Processor Expert”驱动程序模型(使用 S32 DS v2.2)的示例,它似乎可以正常工作。
对于 S32K1 设备,可以使用功能安全外设驱动程序 (SPD)。这些驱动程序包括扩展微控制器错误管理器 (eMCEM),它支持通过错误注入模块 (EIM) 和错误报告模块 (ERM) 硬件模块进行内存错误注入和检测。
有关 SPD 的更多信息,请联系您的 NXP 代表或您所在地区的授权代理商之一(代理商网络 | NXP 半导体)。
BR,VaneB