2401840_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2401840_ja-JP

2401840_ja-JP

AAOS 15を使用したimx8qmでのディスプレイ解像度設定

チームの皆さん、こんにちは。

i.MX8QM MEK 上で AAOS 15.0.0_2.1.0 を 使用して い ます 。ボードに ファームウェアを書き込んだ 後 、 物理 ディスプレイの 解像度 は 常に 1024x600 に 設定されて います が 、 ディスプレイ を 1920x1080 で 動作させ たい と考えてい ます 。

また、マルチディスプレイのセットアップで、Androidのメインデフォルトディスプレイと乗客用のディスプレイがあります。

サポートされている 表示 モード で 1920x1080 が 利用可能 で ある こと を確認しました が 、 起動 後 の アクティブ な 表示 モードは 1024x600の ままです 。Android の 優先 表示 モード を 1920x1080 に 設定 してみました が、 再起動 後 も 表示 は 1024x600 の ま まです 。

CAN you please advise:

  1. 起動 時に デフォルト の 物理 ディスプレイ 解像度 を決定する要因は 何ですか ?
  2. 起動 後に 物理 的なディスプレイ 解像度 を 1920x1080@60Hzに強制 するには どう すればいい ですか?
  3. ro.boot.displaymode に 必要な 設定 は あり ます か ?HAL、 HWC3、 または DRM を表示して 、 1920x1080を デフォルト の アクティブ モード に します か?

何か アドバイスを いただけれ ば幸い です 。

Re: Display resolution setup on imx8qm with AAOS 15

こんにちは、

こちらで入手可能なAndroid オートモーティブのドキュメントをご参照ください。
https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UG10176.pdf


特に第8.3.4章を参照してください。上記ドキュメントのプライマリディスプレイ解像度を設定します。

よろしくお願いいたします。
アルド。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎08-13-2026 04:34 PM
更新人: