2401781_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2401781_zh-CN

2401781_zh-CN

CodeWarrior 的 LA1224 插件

你好,

我目前正在评估 LA1224-RDB,对于软件环境有一些疑问。据我了解,为了评估目的,我可以在 LX2160A 上现有的 NxP 镜像上运行 Linux 应用程序。此外,我推测 LA1224 是在裸机上运行 FreeRTOS。我发现 LX2160A 的 Linux 目录中可以找到 LA1224 的固件。这是NxP提供的吗?它支持哪些功能?我想,如果我想在给定的固件基础上进行进一步开发,我必须获得 CodeWarrior 许可证和 TAP。

我已经下载了 CW_ARMv8_v2020.06_b200629GA_Win_Setup.exe,但是 LP1224 不可用。在 NxP 网站上搜索后,我发现除了 CW_ARMv8 之外,还需要一个额外的工具链。插件的完整下载网址是什么?我阅读了CodeWarrior 上关于 LA1224 的文档,但只给出了部分 URL:“ com.freescale.armv8.11.5.15.E200.INT.Win.updatesite.230810 1.zip”。

欢迎提供关于如何使用这些处理器的更多信息。

亲切的问候
N. Alexopoulos

Re: CodeWarrior for LA1224 plugin

请从以下链接下载软件包 com.freescale.armv8.11.5.15.E200.INT.Win.updatesite.230810 1.zip。

https://support.nxp.com/s/case/500Te00000eF7lOIAS/community-codewarrior-for-la1224-plugin?language=e...

请准备一个干净的安装环境。请先安装 CW_ARMv8_v2020.06_b200629GA_Win_Offline.exe。然后,在新工作区路径中打开 CodeWarrior IDE。然后从 CodeWarrior IDE 的“帮助->安装新软件->添加->归档”安装服务包 com.freescale.armv8.11.5.15.E200.INT.Win.updatesite.230810 1.zip。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎08-13-2026 04:59 PM
Updated by: