2401781_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2401781_ja-JP

2401781_ja-JP

CodeWarrior for LA1224プラグイン

こんにちは、

現在、LA1224-RDBの評価の途中で、ソフトウェア環境についていくつか質問があります。私の理解では、評価目的で既存のNxPイメージ上でLinuxアプリを動かすことはLX2160A可能です。さらに、LA1224はFreeRTOSを搭載したベアメタル環境で動作していると思われます。LX2160AのLinuxディレクトリにLA1224のファームウェアを保存できるのを見ました。これはNxPから提供されたものですか?何をサポートしていますか?提供されているファームウェア以上のものを開発したい場合は、コードウォーリアーライセンスとTAPを取得する必要があると思います。

CW_ARMv8_v2020.06_b200629GA_Win_Setup.exeをダウンロードしましたが、LP1224が利用できません。NxPのサイトを検索したところ、CW_ARMv8の上にさらに別のツールチェーンが必要であることがわかりました。アドオンをダウンロードするための完全なURLは何ですか?LA1224用のCodeWarriorを読んだところ、部分的なURLしか与えられていません。com.freescale.armv8.11.5.15.E200.INT.Win.updatesite.230810 1.zip"

これらのプロセッサーの扱い方について、さらなる情報があればぜひ教えてください。

敬具
N. アレクソプロス

Re: CodeWarrior for LA1224 plugin

以下のリンクから、com.freescale.armv8.11.5.15.E200.INT.Win.updatesite.230810 1.zip パックをダウンロードしてください。

https://support.nxp.com/s/case/500Te00000eF7lOIAS/community-codewarrior-for-la1224-plugin?language=e...

クリーンなインストール環境をご用意ください。まず、CW_ARMv8_v2020.06_b200629GA_Win_Offline.exe をインストールしてください。その後、新しいWorkapceパスでCodeWarrior IDEを開きます。次に、CodeWarrior IDEのHelp->Install New ソフトウェア->Add->Archiveからサービスパックcom.freescale.armv8.11.5.15.E200.INT.Win.updatesite.230810 1.zipをインストールします。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
Thursday
Updated by: