我在使用GUI Guider v[你的版本号]时,遇到了几个影响开发效率的Bug,想向开发团队反馈一下:
拖动布局导致布局丢失:当我在UI编辑器中拖动控件进行布局调整时,操作偶尔会失败,并且最新的布局改动会丢失,界面回退到之前的状态。
控件名称重复且无法删除:在操作过程中,有时会出现多个控件名称一致的情况,并且这些控件无法通过右键菜单或Delete键删除。唯一能解决的办法是重新登录软件,这些“幽灵”控件才会消失。
您好@CN10086
非常感谢您分享这些反馈意见。
如果您能提供更多详细信息,例如屏幕截图、视频或重现步骤,我们将不胜感激。
BR
哈里