私はS08プロセッサとCodeWarrior 11.1、P&E Multilink Universal FXデバッガを使って約20のプロジェクトを開発してきました。IntelベースのMacにParallels VMをインストールしてWindows 7を実行しましたが、すべて問題なく動作しました!
今は新しいMacを使っていますが、またしてもParallels VMとWindows 11を動かしています(他に選択肢がなかったのです)。CodeWarriorは起動しましたが、デバイスドライバーがないというメッセージが表示されていました。動作は問題ないのですが、デバッガーが認識されません。古いMacではWindowsデバイスマネージャに"Jungo コネクティビティ/Windriver"というエントリが表示されていましたが、新しいMACではデバイスマネージャに"MULTILINK"だけが表示されていました。
いくつかの修正案が提案されていますが、提案されたファイルは見つかりませんでした。
別のデバッグプローブを使うことになっても、動作する解決策を誰かCANで教えていただけますか?
Windows 7からWindows 11にアップデートした場合、関連するドライバをすべて再インストールする必要があるかもしれません
MCU(Eclipse IDE)向けのCodeWarrior®は良い選択肢かもしれません
選択肢として、サポートフォーラムでその機能があるかどうか尋ねてみるのもいいでしょう
よろしくお願いいたします。
前回の投稿について、申し訳ありませんでした。間違った投稿に返信してしまいました(本来は解決済みとして閉じるべき投稿でした)。私は「長年」VMの下でCWを使ってきましたが、保証はできませんが、動作していることは確かです。必要なのはマルチリンク用のWindowsデバイスドライバーだけです。P&Eのウェブサイトのどこかにあると思いますが、見つかりません。今のところ、Windows 11でParallels VM上でWest Westを問題なく動かし、OSX Tahoeで読み込んでいます。
こんにちは、
CodeWarrior v11.1を使うにはWindows 11のOSを使うことをおすすめします。これは仮想マシンではなくサポートオプションです。CodeWarriorツールが仮想マシンで動作することを保証できないためです
v11.1をダウンロードするには、CodeWarrior for MCUS (Eclipse IDE) v11.1を参照してください
敬具、ルイス
私はWindowsが嫌いで、Windows 7からWindows 11へのアップデートもしません。新しいマシン(Mac M4)で、Windows 7は互換性がないので選択肢がありません。私は約25年間CodeWarriorを使っています。質問は「W11に必要なドライバーはどれで、どこで見つけられますか?」というものでした。
ちなみに、このトピックとは無関係ですが、AUTODESK製品は旧IntelベースのMac上で動作しなくなるので、Windows 7はお別れです。