2401506_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2401506_zh-CN

2401506_zh-CN

i.MXRT685S:通过 HS SPI 总线从外部闪存启动

我有一个外部 SPI 或非 闪存设备,通过 HS SPI 总线接口(Flexcomm 14)连接到 RT685s。我想从这个闪存设备启动;但是,我了解到只有 FlexSPI 启动、SD 启动和 eMMC 启动这三种主启动选项。是否可以使用高速 SPI 总线(Flexcomm 14)从该外部闪存启动?如果是这样,我需要遵循哪些要求/设置步骤才能执行此操作?

Re: i.MXRT685S: Boot from external flash via HS SPI bus

以下是一些关于NOR启动的应用笔记,供您参考。

AN12751 如何从 QSPI Flash 启用恢复启动

AN12773 如何从串行 或非 Flash 启用主启动

Re: i.MXRT685S: Boot from external flash via HS SPI bus

@lgibarra9

使用 FC14 的高速 SPI 总线无法从外部 SPI 或非 Flash 启动。除了运行时 SPI 通信外,该总线还可以在 MCU 处于 ISP 模式时下载图像。但是,对于从外部闪存进行正常启动操作而言,高速 SPI 总线不是一个选项,因此您的 SPI NOR 闪存应该连接到 FlexSPI 总线。

BR,
埃德温。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
2 weeks ago
Updated by: