2401506_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2401506_ja-JP

2401506_ja-JP

i.MXRT685S: HS SPIバス経由で外部フラッシュからブート

私はRT685sのHS SPIバスインターフェース(Flexcomm 14)に接続した外部SPI NORフラッシュデバイスを使っています。このフラッシュデバイスから起動したいのですが、マスターブートのオプションはFlexSPIブート、SDブート、eMMCブートしかないと読みました。高速SPIバス(Flexcomm 14)を使用して、この外部フラッシュメモリから起動することは可能ですか?もしSOなら、実行するためにどのような要件やセットアップ手順に従うべきでしょうか?

Re: i.MXRT685S: Boot from external flash via HS SPI bus

以下はNORブート用の参考となるアプリケーションノートです

AN12751 QSPIフラッシュからのリカバリブートを有効にする方法

AN12773 シリアルNORフラッシュからのマスターブートを有効にする方法

Re: i.MXRT685S: Boot from external flash via HS SPI bus

こんにちは、@lgibarra9 さん

FC14の高速SPIバスを使用して、外部SPI NORフラッシュからブートすることはできません。このバスは(実行時SPI通信以外にも)MCUがISPモードの際にイメージをダウンロードするために使用できます。しかし、外部フラッシュからの通常の起動動作では高速SPIバスは使えないため、SPI NORフラッシュはFlexSPIバスにコネクテッドすべきです。

BR、
エドウィン。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
4 週間前
更新者: