2401488_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2401488_zh-CN

2401488_zh-CN

sCheck 集成功能安全文档
  • 设备:NXP S32K388 微控制器
  • 元器件:SAF 软件包 - SW32K3_SAF_1.0.6_HF01_D2603,sCheck 插件(SRAM ECC 测试)
  • 可用资料: S32K3xx 参考手册(S32K3XXRM_Rev12_2025_11_11.pdf / S32K3XXRM 1_fullReferenceManual.pdf,sCheck UserManual、sCheck SRAM ECC 测试源代码。
  • 差距:缺乏端到端的技术规范、设备寄存器映射、依赖关系交互和预期结果。
  • 版本说明:明确指出以下版本存在一些限制


所需信息:

  • 假定明确的功能安全目标和ECC方案
  • S32K388 中哪些 SRAM 实例/存储体/分区在范围内,哪些不在范围内
  • 逐步流程包括初始化、故障注入方法、验证和恢复。
  • 所需运行条件(时钟、MPU/XRDC 设置、缓存/TCM 状态、从 RAM/Flash 运行)
  • 跨插件的前置条件/后置条件;元器件间初始化序列示例
  • SAF/sCheck/eMcem/SafetyBase 基于 S32K388 的版本兼容性矩阵
  • 及格/不及格标准、结果代码及其解读方法
  • 使用的中断、NMI 或错误报告路径;用于应用程序级处理的钩子/回调
Re: Safety documentation for sCheck integration

你好,

对于 sCheck 集成,请主要参考 sCheck 用户手册,特别是“软件集成”章节。本章包含集成要求、假设、内存段定义、链接器文件更新、MPU 配置要求以及任何特定于测试的先决条件。

除了 sCheck 用户手册外,请查阅相应的 S32K3 功能安全手册,其中列出了 sCheck (SM2.*.SCHECK) 涵盖的功能安全机制,并解释了它们在整体功能安全概念中的作用。

SAF 文档代码包,软件包还包含针对其他 SAF 元器件(sBoot、mSel、eMCEM、BIST 等)的模块特定集成指南。因此,集成要求分散在 SAF 模块用户手册中,而不是集中在一个独立组网 \(SA\) 功能安全集成文档中。

我们至少建议您查看以下内容:

sCheck 用户手册 → 软件集成
查看用户手册 → 条件、限制和副作用
S32K3 功能安全手册 → SAF/sCheck 涵盖的功能安全机制
SAF 集成文档,涵盖链接器、MPU、启动和 API 集成要求 [[ ## completed ##]]

这些文档提供了将 sCheck 集成到功能安全应用程序所需的信息。

顺祝商祺!

Peter

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
3 周之前
更新人: