こんにちは、チームの皆さん。SE051をFRDM-MCXN947ボードに統合しようとしています。ガイドを読AN13030んで、Pythonスクリプトを実行するまですべての手順を踏んでコードを生成しましたが、このエラーが出ています:
「cmake.exe」は見つかりませんでした。「cmake.exe」がパスに含まれており、実行中であることを前提とします。
情報:__main__:P再解析 C:\Users\yash.bawankar\Downloads\se05x_mw_v04.08.01\simw-top/ext/open62541/tools/schema/Opc.Ua.NodeSet2.Minimal.xml
INFO: __main__ :バックエンドのコードを生成中: open62541
INFO: __main__ :NodeSet生成コードが正常に出力されました
何か見落としている点があれば教えてください。
こんにちは、 @yashbawankar さん。
MWをビルディングしていますか?はいの場合、以下の前提条件を満たしていることを確認してください。
• Visual Studioがインストールされています
• Python 3.8 32ビット版がインストールされている
前提条件となるインストール手順の詳細については、 https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN12398.pdfを参照してください。cmake のインストール手順については、 https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN12398.pdfの第 8 章を参照してください。
お役に立てば幸いです。
すてきな一日を、
カン
-------------------------------------------------------------------------------
注記:
この投稿があなたの質問への回答になっている場合は、「正解としてマーク」ボタンをクリックしてください。ありがとうございます!
- 前回の投稿から7週間Threadをフォローしており、その後の返信は無視しています
もし後で関連する質問があれば、新しいThreadを開き、閉じたThreadを参照してください。
-------------------------------------------------------------------------------