各位同事好,
我们已选择MIMXRT1176用于我们的应用,目前正在使用MIMXRT1170-EVKB进行评估和软件开发。我们的定制板设计目前正在进行中,在最终确定硬件设计之前,我们想澄清几个要点。
是否可以使用 MIMXRT1170-EVKB 上的板载调试器对基于 RT1176 的自定义电路板进行编程和调试,还是需要单独的调试器?
我们认为这是可行的,但希望得到 NXP 团队的确认。
此外,请您提供以下信息:
在我们定制硬件到货之前,作为一项实际测试,我们目前有两块 MIMXRT1170-EVKB 板(板 A 和板 B) 。
我们想进行以下实验:
请问这种配置是否受支持,并提供实现该配置所需的跳线设置和硬件修改方案?
我们还想验证我们对 RT1170 上的串行下载器 (SDP) 模式实现的理解。
从 EVKB 原理图可以看出,跳线J114和J115分别连接到LPUART1_RX和LPUART1_TX 。
如果我们移除这些跳线,并将外部USB 转 UART TTL 适配器连接到 MCU 端的信号,同时保持 MCU 处于 SDP 模式,我们是否可以:
我们希望确认这是否是适用于 EVKB 和我们即将推出的定制硬件的有效刷机和恢复方法。
感谢您的支持和指导。
顺祝商祺!
鲁斯维克·R
嗨@mayliu1 ,
感谢您的回复。
关于问题1:我们将使用外部调试器/烧录器。我们想知道,如果我们想使用它,是否可以使用板载调试器。
关于问题 2:我们将继续测试恢复 SDP 路径。
感谢并致意
鲁斯维克
嗨@Littell ,
感谢您的回复和坦诚意见。
感谢并致意
鲁斯维克
嗨@ruthvik_1 ,
非常感谢您对我们产品的关注以及对我们社区的使用。
A1:原则上可行。但是,这种方法可能需要对EVKB进行额外的跳线配置和硬件连接更改,这需要对照EVKB原理图进行验证。
因此,我们通常建议在定制板上预留一个标准的 SWD/JTAG 接头,并使用专用的外部调试器(例如 J-Link 或 P&E Multilink)进行开发和调试。
A2:根据 EVKB 原理图,您对串行下载器路径的理解似乎是正确的。RT1170 SDP 模式支持通过 ROM 引导加载程序接口(包括 UART 和 USB)下载映像。根据 EVKB 原理图,J114 和 J115 与 LPUART1 连接路径相关。
对于 UART SDP,信号包括:
因此,断开EVKB上的J114/J115连接后,应该就可以了。
请确保电压等级兼容、TX/RX 连接交叉以及公共 GND 连接。
顺祝商祺!
5月
关于"问题1:在自定义板上使用EVKB板载调试器",考虑到MCU-Link的成本微乎其微,这种方法简直愚蠢至极。 [[ ## completed ##]]你这样做会损害你的基础开发板,你会后悔的。