コミュニティの皆さん、こんにちは。
現在、S32 Design Studioのクロック設定ツールを使ってs32k144のマイクロコントローラを扱っています。
SOSCとFIRCの間でSPLLの基準クロックソースを選択できるかどうか、また可能ならツール内でどのような手順や設定手順が正しいのかを明確にしたいと思います。
どうもありがとうございます。
こんにちは、@ ernesto97xn
CAN、外部入力周波数が8〜48MHzの範囲であってもいいのかという質問だと理解してもよろしいでしょうか?
それは可能です。S32K1のクロックソースとして、4MHzから40MHzの範囲の別のクロックチップを使用できます。
下の図に示すように、SOSC周波数を直接変更してみることができます。
Senlent_0-1785749467498.png
ご回答ありがとうございます。
私の質問は、SPLLが受け入れるクロックソースについて具体的に述べたものです。マニュアルを読んでみたところ、S32K144ファミリではこの特定のクロック構成は左の画像にあるように、S32K144Wバリアントでのみサポートされていることがわかりました。
ernesto97xn_0-1785858229699.png
こんにちは、@ ernesto97xn
これらの情報はS32K1xx-RMの章:27.2 高レベルクロック図で確認できます
Senlent_0-1785895006227.png