2400888_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2400888_ja-JP

2400888_ja-JP

コード、接続、NXPとWS2812

こんにちは、
私はNXPのマイクロコントローラ初心者で、16ピクセルWS2812B RGB LEDストリップをインターフェースしたいと考えています。
このプロジェクトにおすすめのNXP開発ボードはどれですか?
また、WS2812B LED制御に関するプロジェクト例やSDKsの例、ドキュメントも教えていただけると助かります。
ありがとう。

Re: Code, Connections, NXP with WS2812

NXP製品にご関心いただきありがとうございます!

FRDM-MCXA366は、あなたのプロジェクトに最適なボードです。

NXPは、MCX A366を使って WS2812B LED を制御する方法を具体的に示した、初心者向けの専用アプリケーションノートを提供しています。このドキュメントには、ボードの推奨事項、ハードウェア接続方法、ソースコード、および段階的なセットアップ手順が含まれています。

AN14980 – MCX A366上でFlexIOを用いたWS2812バスのエミュレーション
この応用ノートでは、MCX A366のFlexIOモジュールを使ってWS2812通信プロトコルをエミュレートし、LEDを駆動する方法を詳細WS2812B説明しています。

これでデザインを始めるために必要なすべてが揃っているはずです。


他に質問があればお知らせください

よろしくお願いいたします。

アロンドラ

Re: Code, Connections, NXP with WS2812

こんにちは、アロンドラさん。

ご提案ありがとうございます!私たちのデザインはまだ評価段階にあります。

基板を決める前に、LPC5514JBD64EがWS2812 LEDにも対応できるか確認したいです。

よろしくお願いします、
キショール

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
2 weeks ago
Updated by: