2400861_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2400861_ja-JP

2400861_ja-JP

S32K3 SPIクロック異常低

私はSPIテストを行うためにS32K344 EVBを使用しています。私はPTB14からPTB17までのピンを持つLPSPI1ユニットをマスターとして使用し、RTD 4.0.0を使用しています。P19.SPIはモード3:CPOL=1、CPHA=1です。

Spi_SyncTransmit を呼び出した後、以下のようにオシロスコープで測定したところ、フレームが実際に送信される前にクロックピンが低くなりました。その原因は何でしょうか?どうすれば直せますか?

zyt_0-1785493991563.pngzyt_0-1785493991563.png



Re: S32K3 spi clk abnormal low

こんにちは、 @zyt

この動作は通常、EPSPIモジュールのリセットを実行するERR050456の最初の回避策によって引き起こされます。この状況はすでに他のThreadで議論されており、例えば [MCU S32K312]でCSラインが低くなる前に追加のSPIクロックパルスが現れる。

そのThreadで説明されているように、低パルスを解消できると予想される代替の回避策を適用できます。この回避策を有効にするには、プロジェクトに次のマクロを定義してください。

ERR_IPV_LPSPIV2_E050456_2ND_SOLUTION


BR、VaneB

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎08-01-2026 03:31 AM
更新者: