本页面专用于介绍 Kinetis(KW35/KW38/KW45/KW47)用动力我的工具 汽车。
它将帮助您估算汽车应用(钥匙扣/智能钥匙扣和锚点)中的功耗,并评估解决方案的电池寿命。
本页面包含 3 个专用的电源配置文件工具,分别用于:
1. KW35/36 蓝牙低功耗独立组网 \(SA\)功率配置文件:
2. KW37/38/39 蓝牙低功耗独立组网 (SA)功率配置文件:
该工具包含 3 种不同的使用场景,用于粗略估算锚点和钥匙扣/智能手机的功耗:
1. CCC手机与汽车连接并交换数据包以解锁车门
2. SCA遥控钥匙与汽车连接并持续交换数据包
3- CCC智能手机连接到汽车并持续交换数据包:2行模式
3. KW45/KW47 蓝牙低功耗独立组网 \(SA\)功率我的:
AN13230 Kinetis KW45 蓝牙低功耗功耗分析
AN14554 Kinetis KW47 蓝牙低功耗功率我的分析版本.pdf
4. SmartFob 应用(BLE/KW45;UWB Ranger4;SE;运动传感器)功率曲线分析
5. SmartFob 应用(BLE/KW47;UWB Ranger5;SE;运动传感器)功率曲线分析
id:无线连接
[开始日期:2026年7月31日]