2400736_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2400736_zh-CN

2400736_zh-CN

S32K344 AB-Swap 在 HSE_ActivatePassiveBlock 后自动启动失败;固件仅可通过 J-Link Sta 启动
平台:S32K344,采用 AB 互换方案。主动模块和被动模块分别存储不同的固件镜像。观察:执行 HSE_ActivatePassiveBlock() 交换活动/被动分区后,完全断电重启不会触发固件自动启动。只有连接 J-Link 并通过调试器触发启动应用程序时,固件才能成功执行。请问有人能解释一下根本原因并提供建议的解决方案吗?
Re: S32K344 AB-Swap auto-boot failure after HSE_ActivatePassiveBlock; firmware boots only via J-Link

嗨@HQZ


您确定被动分区中存在有效镜像吗?如果在启动目标后不RESET它,而是将调试器连接到正在运行的目标上,你会观察到什么现象?设备是否进入JTAG恢复模式?或者,您也可以直接通过调试器重置设备,然后检查它是否到达了应用程序的入口点。

如果设备在地址 0x2040012C 处陷入无限循环,则表明它已进入 JTAG 恢复模式。这也可能表明 IVT 配置或 IVT 完整性存在问题。

另外,被动分区中的映像是否链接到活动分区地址空间运行,即从 0x00400000 开始运行?

最后,你们是否启用了安全启动?


此致,

Lukas

Re: S32K344 AB-Swap auto-boot failure after HSE_ActivatePassiveBlock; firmware boots only via J-Link

你好@lukaszadrapa 

平台:S32K344,AB-Swap架构。独立固件镜像分别存储在主动块和被动块中。HSE安全启动已禁用。问题描述:调用HSE_ActivatePassiveBlock()完成主动/被动分区切换后,设备在断电后RESET无法自动启动目标固件。但是,如果将J-Link调试器连接到芯片,并在调试器软件中点击“启动应用程序”,则切换后的固件可以正常运行。补充背景:固件同时存在于分区A和分区B中。两个镜像之间的唯一区别是LED闪烁频率。分区A固件的链接起始地址为0x400000,而分区B固件的链接起始地址为0x600000。调用HSE_ActivatePassiveBlock()并RESET后,我使用J-Link转储了闪存内容。分区A和分区B的内容已物理交换,证实HSE_ActivatePassiveBlock()已生效。问题:1. 此行为的根本原因是什么?为什么冷启动和调试器触发的“启动应用程序”的行为不同?2. AB分区交换后,有哪些可行的解决方案可以解决自动启动失败的问题?感谢您的支持。

Re: S32K344 AB-Swap auto-boot failure after HSE_ActivatePassiveBlock; firmware boots only via J-Link

嗨@HQZ


“分区 B 固件链接起始地址为 0x600000”——这就是问题所在。两个映像必须链接才能使用活动分区地址 – 0x400000。应用程序始终在活动分区上运行,而不是在被动分区上运行。

解决方法——对两个项目使用同一个链接器文件。

它之所以能与你的调试器配合使用,是因为调试器会“手动”将程序计数器设置为入口点地址,该地址位于 elf 文件中。


此致,

Lukas

Re: S32K344 AB-Swap auto-boot failure after HSE_ActivatePassiveBlock; firmware boots only via J-Link

你好@lukaszadrapa

我已按照之前的建议尝试了 AB 分区交换,但问题仍然存在。
使用的 HSE 固件版本为 s32k344_hse_fw_1.5.0_2.40。

用于验证 AB 交换的测试设置:
具有基于应用程序的自我更新的单链接器脚本。该应用程序负责将新的固件映像编程到被动分区中。
链接器脚本:只使用一个链接器脚本,固件起始地址始终设置为 0x00400000。

工作流程:
1.在分区 A(逻辑地址 0x00400000)中运行的应用程序通过 CAN 接收新固件。A分区和B分区固件之间的唯一区别在于LED闪烁频率。
2. 该应用程序将新固件直接编程到被动分区的物理地址(0x00600000)中。
3.编程完成后,调用 HSE_ActivatePassiveBlock() 服务。
4. 然后 RESET 芯片。

观察:
固件RESET后无法运行。但是,当连接 J-Link 并从调试器触发“启动应用程序”时,分区 B 中的固件可以正确执行。

还有哪些其他根本原因会导致分区交换失败,相应的解决方法是什么?

问候

Re: S32K344 AB-Swap auto-boot failure after HSE_ActivatePassiveBlock; firmware boots only via J-Link

很抱歉回复晚了。


以下是一些常见问题:


运行 HSE_ActivatePassiveBlock() 并重置设备后,大约需要 1 秒 HSE 才能准备好接受新的服务请求。这是因为 HSE 会将 HSE 固件备份到被动分区。操作完成后,FSR 寄存器中的 HSE_STATUS_INIT_OK 标志将被置位。所以,在 HSE 完成之前,无法使用它。有时这就是麻烦的根源。

固件版本 0.2.55.0 及更高版本已对此进行了优化,并且仅当固件更新时才会将其复制到被动分区。如果结果仍然相同,HSE 将跳过此操作,交换速度会快得多。


然后我建议阅读 HSE 固件参考手册修订版中的描述。2.7 节:

“14.6.5同步 HSE 和应用核心之间的闪存读/写访问:

https://www.nxp.com/webapp/sd/collateral/1765990353647716033651?version=2.7

表 149、150 和 151 中提供了典型场景的详细信息。

就您的情况而言:当 HSE 将自身备份到被动分区时,无法访问闪存块 3,因为 HSE 在该块上执行闪存操作。

另外,您不能对块 1 执行刷写操作,因为 HSE 固件正在该块上运行。


还有一点,如果 HSE 正在运行,则无法更改 HSE_CLK。重置后,HSE 运行约 1 秒,此时可能会出现问题。

更改 HSE_CLOCK 时,HSE 必须处于IDLE状态。HSE 运行时无法更改时钟。这可能会导致不可预测的行为。S32K3 参考手册中明确提到了这一点:


“在配置 HSE_CLK 之前,必须等待 SBAF 通过读取 HSE CPU 的核心状态寄存器 (PRTN0_CORE2_STAT) 进入 WFI 状态。”


使用旧版本的 RTD 驱动程序时可能会出现问题,因为这些驱动程序不会检查上述状态寄存器。

该检查已在 RTD 版本 5.0.0 及更高版本中实施。如果您使用的是旧版本,则需要在时钟初始化之前轮询 WFI。所以,这可能也是它失败的原因。

回复: S32K344 AB-Swap auto-boot failure after HSE_ActivatePassiveBlock; firmware boots only via J-Link

你好,兄弟

我也遇到了同样的问题。请问您是如何解决这个问题的?

回复: S32K344 AB-Swap auto-boot failure after HSE_ActivatePassiveBlock; firmware boots only via J-Link你好,
很抱歉回复晚了——我刚看到您的消息。问题是否已解决,还是您仍然需要帮助?
标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
1 周之前
更新人: