您好,
我目前正在评估 RD33771CNTREVM(高压电池管理系统)参考设计板。
根据用户手册(UM11310),该板通过 CAN0 接口(连接器 J12)输出原始寄存器数据。虽然我可以使用标准的 CAN-USB 接口读取原始十六进制消息,但我正在寻找一种更有效的实时可视化电池电压和温度的方法。
我注意到,对于类似的硅组合(S32K144 + MC33771C),NXP 在 BCC 软件驱动程序代码包,软件包中提供了 BCC_S32K144_FreeMASTER 示例项目。
在开始修改引脚布线并将这个通用示例移植到 RD33771CNTREVM 的特定硬件布局之前,我想问一下:
NXP是否有专用的FreeMASTER项目(.pmp / .pmpx)?以及相应的 .elf 文件专为RD33771CNTREVM板定制的固件?
感谢您的支持。
嗨,马文,
我找到了应用团队对另一位客户的回复,该客户曾询问RD33771CNTREVM 的 FreeMASTER 示例。很遗憾,我们目前没有 FreeMASTER 示例,只有 EvalGUI。请查看以下回复。您可以从MC33771C 产品页面下载 EvalGUI,它是公开提供的。
给您带来的不便,敬请谅解。
说明
很遗憾,情况确实如此,示例代码附带的 FreeMaster 接口仅适用于单个节点。目前来看,它不支持 4 个节点,只有第一个节点会被初始化和监测。
对于这个分布式平台,唯一可用于多个节点的 GUI 是 EvalGUI 5.15。
最诚挚的问候,
约瑟夫
嗨,约瑟夫,
谢谢你的回答。我试用了 EvalGUI 5.15,但它在 Windows 11 上运行缓慢,而且只能通过 COM 端口工作。RD33771CNTREVM 具有 CAN 输出……
我看看能不能从PCB板上获取RX和TX信号。然后我可以修改开发套件的原始固件,使其具有 EvalGUI 5.15 所期望的相同输入/输出消息。
但我仍然希望开发套件能采用 PC SW 或 FreeMASTER 项目。那将非常有帮助。
嗨,马文,
目前除了MC33771C和RD33771CNTREVM产品页面中提供的软件外,没有其他软件。由于 MC33771C 是一款老产品,虽然仍在生产,但可能不会有新的软件。我们有更新的BCC。对于新设计,我更推荐您选择 24 通道或 26 通道的 BCC。BMA7x2x系列。这些是BCC的最新元器件。
https://www.nxp.com/products/product-selector:PRODUCT-SELECTOR?category=c40_c328&page=1&nrnd=false
最诚挚的问候,
约瑟夫