2400378_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2400378_ja-JP

2400378_ja-JP

RD33771CNTREVM + FreeMASTERプロジェクト

こんにちは、

現在、RD33771CNTREVM(HVバッテリー・マネジメントシステム)のリファレンス・デザインボードを評価しています。

ユーザーマニュアル(UM11310年)によると、ボードはCAN0インターフェース(コネクタJ12)を通じて生のレジスタデータを出力します。標準的なCAN-USBインターフェースで生の16進数メッセージを読み取れますが、セルの電圧や温度をリアルタイムでより効率的に可視化する方法を探しています。

似たようなシリコンの組み合わせ(S32K144 + MC33771C)の場合、NXPはBCC SWドライバーパッケージ内でBCC_S32K144_FreeMASTER例プロジェクトを提供していることに気づきました。

RD33771CNTREVMの特定のハードウェアレイアウトに合わせて、この汎用サンプルのピン配線を変更したり移植したりする前に、いくつか質問させてください。

NXPはFreeMASTER専用のプロジェクトファイル(.pmp / .pmpx)を提供していますか?対応する.elfファイルRD33771CNTREVMボード専用に調整されたファームウェアですか?


サポートありがとうございます。

Re: RD33771CNTREVM + FreeMASTER project

こんにちは、マービンさん。

別のお客様がRD33771CNTREVMにFreeMASTERの例を求めた際、アプリケーションチームから回答を見つけました。残念ながら、そのようなものはありません。私たちはEvalGUIしか持っていません。以下の回答をご覧ください。 MC33771C製品ページからEvalGUIをダウンロードできます。公開されています。

JozefKozon_0-1785486988566.pngJozefKozon_0-1785486988566.png

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

説明

残念ながらその通りで、例コードに伴うFreeMasterインターフェースは1つのノードのみ向けに開発されています。現状では、4つのノードでは動作せず、最初のノードのみが初期化され、監視されることになる。

この分散プラットフォームにおいて、複数ノードで利用可能な唯一のGUIはEvalGUI 5.15のみとなります。

敬具、

ヨゼフ

Re: RD33771CNTREVM + FreeMASTER project

こんにちは、ヨゼフさん。

ご回答ありがとうございます。EvalGUI 5.15を試してみましたが、Windows 11では動作が遅く、COMポート経由でしか動作しません。RD33771CNTREVM CAN出力がある...

PCBからRX信号とTX信号を取り出せるか試してみます。そうすれば、開発キット用の元のFWをEvalGUI 5.15が期待する同じ入出力メッセージを持たせるように変更できます。

しかし、開発キットにはPC用ソフトウェアかFreeMASTERプロジェクトのいずれかが付属することを期待しています。それは大変助かります。

Re: RD33771CNTREVM + FreeMASTER project

こんにちは、マービンさん。

現在、 MC33771CRD33771CNTREVM 製品ページで見つかるソフトウェア以外に、他にソフトウェアはありません。また、MC33771Cは古い製品ですが、まだ生産中なので、新しいソフトウェアはおそらく登場しないでしょう。弊社にはより新しいBCC(ビジネスコミュニケーションセンター)があります。新しいデザインなら、24チャネルか26チャネルのBCCのものをおすすめします。BMA7x2xファミリです。これらは最新のBCCコンポーネントです。

https://www.nxp.com/products/product-selector:PRODUCT-SELECTOR?category=c40_c328&page=1&nrnd=false

JozefKozon_0-1785495573469.pngJozefKozon_0-1785495573469.png

敬具、

ヨゼフ

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎08-01-2026 03:32 AM
更新者: