2400327_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2400327_zh-CN

2400327_zh-CN

RTC功率计算

您好,NXP,

我们正在计算RTC的电池寿命,RT1176中SNVS功率域需要活动电流和睡眠电流。

但是请参阅数据表 IMXRT1170BIEC - 表 13,第 35 页,其中只给出了睡眠电流。

请与我们联系影响 SNVS 功率域有功电流的因素以及与有功电流相关的各种计算方法。

Re: RTC Power Calculation

嗨@specneeraj ,

感谢您对 NXP MIMXRT 系列产品的关注!

VDD_SNVS_IN 为 SNVS/RTC 功能域供电。该域是一个始终开启的低功耗域,主要维护 32 kHz RTC、SNVS 逻辑以及相关的唤醒和功能安全。其当前功耗与 CM7/CM4 的活动/睡眠状态的相关性很弱;因此,表 13 中列出的 SNVS 模式的 VDD_SNVS_IN 值不是省略的“仅睡眠”数据,而是可以在 RTC 备份场景中使用的基准值。

  • 如果纽扣电池仅在主电源故障时供电 → 直接使用 SNVS 模式电流估算;
  • 如果纽扣电池在系统活动期间也向 VDD_SNVS_IN 供电,则根据活动/SNVS 占空比计算平均电流。

影响 SNVS 电流的主要因素包括温度、 VDD_SNVS_IN电压、工艺偏差、32 kHz RTC 晶体/板的漏电流、SNVS 相关引脚的外部漏电流,以及设备是否实际进入 SNVS 模式。更多详情请参考AN13104 。

此致,
加文


Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎08-04-2026 03:29 AM
Updated by: