こんにちは、NXPさん。
RT1176のSNVS電源ドメインに必要なアクティブ電流とスリープ電流を用いて、RTCのバッテリー寿命を計算しています。
ただし、データシートIMXRT1170BIEC - 表13、35ページを参照してください。スリープ電流のみが記載されています。
SNVS電力領域における有効電流に影響を与える要因と、有効電流に関連する各種計算についてお知らせください。
こんにちは、 @specneeraj さん。
NXP MIMXRTシリーズにご関心をお寄せいただきありがとうございます!
VDD_SNVS_INはSNVS/RTCドメインに電力を供給します。このドメインは常時オンの低消費電力ドメインで、主に32 kHzのRTC、SNVSロジック、関連するウェイクアップおよびセーフティ機能を維持します。現在の消費量はCM7/CM4の活動状態/睡眠状態とは弱い相関しかありません。したがって、表13に示されたSNVSモードのVDD_SNVS_IN値は「スリープのみ」のデータではなく、RTCバックアップシナリオで使用できるベースライン値です。
VDD_SNVS_INにも電力を供給する場合、アクティブ/SNVSデューティサイクルに基づいて平均電流を計算します。SNVS電流に影響を与える主な要因としては、温度、 VDD_SNVS_IN電圧、プロセスばらつき、32kHz RTC水晶発振器/基板からのリーク電流、SNVS関連ピンからの外部リーク電流、およびデバイスが実際にSNVSモードに入っているかどうかなどが挙げられます。詳細については、 AN13104を参照してください。
よろしくお願いします、
ギャビン