2400284_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2400284_ja-JP

2400284_ja-JP

CONFIG_FIT_CIPHER=y のみで hab_status が発生します

サポートの皆さん、こんにちは。

CONFIG_FIT_CIPHER=yのみを設定すると、i.MX8M Plus EVK (OPENモード) でhab_statusがHAB_INV_SIGNATURE/HAB_INV_ASSERTIONを報告する。

ボード:i.MX8MP LPDDR4 EVK、オープン/非フューズ(HAB構成:0xf0、HAB状態:0x66)
U-Boot: 2024.04 (lf_v2024.04_6.6.52_2.2.x), NXP fork
HAB署名:それ以外は正しく動作する — CST署名imx-boot(SPL CSF + FIT CSF)、両方の埋め込みオフセットでCSFタグバイトを検証し、不一致があればビルド失敗(必ず合格)するカスタムビルドタイムタスク

通常のHAB署名済みimx-bootでhab_status「HABイベント情報 Found!」と報告するというクリーンなベースラインがあります。最近、カーネルFITイメージ署名+AES-256暗号化を追加しました(HABとは別の仕組みで、U-Boot独自のbootmが署名済みカーネルFITの検証・復号を行い、鍵はu-boot.dtbに埋め込まれています)。SRKヒューズとは無関係です。これを有効にした後、hab_status毎回の起動で4つのイベント情報を報告し始めました:

HAB 構成:0xf0、HAB 状態:0x66

HABイベント情報1:STS=HAB_FAILURE RSN=HAB_INV_ASSERTION(0x0C) CTX=HAB_CTX_ASSERT(0xA0) ENG=HAB_ENG_ANY
HABイベント情報2:STS=HAB_FAILURE RSN=HAB_INV_ASSERTION(0x0C) CTX=HAB_CTX_ASSERT(0xA0) ENG=HAB_ENG_ANY
HABイベント情報3:STS=HAB_FAILURE RSN=HAB_INV_SIGNATURE(0x18) CTX=HAB_CTX_COMMAND(0xC0) ENG=HAB_ENG_ANY
HABイベント情報4:STS=HAB_FAILURE RSN=HAB_INV_SIGNATURE(0x18) CTX=HAB_CTX_COMMAND(0xC0) ENG=HAB_ENG_ANY

私は、実際のハードウェアで確認しながら、一度に1つの変数ずつ、独立した再構築+再フラッシュテストを実施して、この問題を体系的に二分しました。

1. ベースライン(既存のHAB署名imx-boot、カーネルFIT作業なし):イベント情報0
2. 完全なカーネルFIT機能を有効にし(FIT pubkey/AESキーDTB埋め込み+私自身のcmd/bootm.cパッチ + CONFIG_FIT_CIPHER=y + CONFIG_SYS_BOOTM_LEN=0x8000000):4つのイベント情報
3. FIT pubkey/AESキーDTB埋め込みのみ無効化:イベント情報が依然存在し、同一
4. また、私のコマンド/bootm.cも削除しましたパッチ:イベント情報は依然として存在し、同一です
5. CONFIG_FIT_CIPHER=y + CONFIG_SYS_BOOTM_LEN=0x8000000を完全に除去(真のプレカーネルFITベースライン):イベント情報0、クリーン
6. 復活は CONFIG_SYS_BOOTM_LEN=0x8000000(CONFIG_FIT_CIPHERなし):0イベント情報、クリーン

問題は正確には CONFIG_FIT_CIPHER=y に限定されており、他の要因は関係ありません (私の bootm.c)パッチ、FIT pubkey/AESキーのDTB埋め込み、CONFIG_SYS_BOOTM_LEN)単独または組み合わせでマター;CONFIG_FIT_CIPHER=yだけが0イベント情報からこの4 hab_statusに切り替わります。

私自身の CSF 計算に問題がないことを二重に確認しました。私のビルド時の署名タスクは、署名直後に両方の埋め込みオフセットの CSF タグバイトを検証し、不一致があればビルドを失敗させます。CONFIG_FIT_CIPHER の有無にかかわらず、すべてのビルドは正常にパスし、この構成に関係なく、計算された SLD hab ブロック アドレス/FIT CSF オフセットはすべてのテストビルドでバイト単位で同一です。

私の推測ではCAAMジョブリングの競合が原因です。CONFIG_FIT_CIPHER CONFIG_AESを引く(このU-Bootバージョンでは別のバックエンドシンボルは不要です)、このSoCのランタイムDMESGはCAAMが他のAES/SHAで実際に使われていることを確認しています。私が見つけた最も関連性の高いドキュメントは、doc/imx/habv4/guides/mx8m_secure_boot.txtですv4.4.0以前のHABがクローズド設定でジョブリング/DECOマスターIDレジスタをロックする点に注意が必要ですが、これはこのオープンモードのCONFIG_FIT_CIPHER特有のケースを直接説明しているわけではありません。

質問:
1.i.MX8M Plus上のCONFIG_FIT_CIPHERとHABv4のCSF認証の間に既知のやり取りがあるのでしょうか?これはCAAMリソースに関連する問題でしょうか、それとも別の問題でしょうか(例えば、コンパイルされたバイナリのサイズやレイアウトによってFIT CSFコンポーネントの境界がずれてしまい、私の自己チェックでは検出できないようなずれが生じているなど。自己チェックはROMが独自に導出したオフセットではなく、私が計算したオフセットに対して検証を行うため)。
2. このSoC上では、CONFIG_FIT_CIPHERをHABv4 CSF署名と組み合わせても安全性が確認できるのでしょうか、それともこれは実際の制限事項なのでしょうか?
3. もしそれが根本原因だった場合、正しいCAAMジョブリングの割り当て/ロック解除手順を示すヒントはありますか?

Yocto ProjectRe: CONFIG_FIT_CIPHER=y alone causes hab_status

解決済みとして投稿します。誰かが二分を省く助けになるCASEからです。実際の修正は[https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors/i-MX8MP-EVK-HABv4-hab-status-shows-HAB-FAILURE-before-f...]に感謝します。私が見つけた直後に直接適用されました。

症状:通常のHAB署名済みimxブートで、hab_status "HABイベント情報なし!"と報告するベースラインはクリーンです。CONFIG_FIT_CIPHER=yを有効にして(AES-256で暗号化されたカーネルFITイメージをU-Bootで復号するU-Bootをサポートするためで、HABとは別の仕組みでSRKヒューズとは無関係)、hab_statusは毎回のブートで4つのイベント情報(2× HAB_INV_ASSERTION、2× HAB_INV_SIGNATURE)を報告し始めました。

二分割:変更した変数を一つずつ分離し、実際のハードウェアで毎回リビルド+リフラッシュ+hab_statusを行いCONFIG_FIT_CIPHERました。(FIT pubkey/AESキーのDTB埋め込みを無効にし、無関係なcmd/bootm.cを削除)まで変更しましたパッチや保持・落CONFIG_SYS_BOOTM_LEN――どれもマターではありませんでした。CONFIG_FIT_CIPHERだけがそうした)。

根本原因+修正:手動HAB署名ワークフローを移植したカスタムYoctoタスクでimx-bootを構築しました(SPL IVTを解析し、print_fit_hab.shでFITコンポーネントブロックを計算します。CSTで署名して自動ビルドステップに組み込む。そのタスクは、mkimage_imx8 自身のビルドによってビルドステージング ディレクトリに残された DTB コピーが既に正しく 16 バイト境界にアラインされていることを前提としていましたが、すべての構成で保証されているわけではありません。CONFIG_FIT_CIPHER U-Boot本体のコンパイルされたDTBサイズを変更し、私たちの場合は非アラインサイズに設定します。ずれたDTBは計算print_fit_hab.shすべてのFITコンポーネント境界を静かにシフトするため、CSTは誤ったバイト範囲に符号化します。我々が独自に構築時に行う自己チェック(計算したオフセットにCSFタグバイトが存在するかどうかの確認)は毎回問題なく合格していた。これはROMが独自に正しく定義する境界値と照合していたわけではなかった。本物のハードウェアだけがそれを捉えた。

修正:他のThreadでうまくいったことをミラーリングします。つまり、FITコンポーネントブロックを計算する直前にDTB上で明示的にpad_image.sh(imx-mkimage独自のスクリプト)を実行し、ステージングディレクトリの既存状態を信頼するのではなく、実際にパディングされていたこと(何もしない操作ではなかったこと)が確認され、hab_statusは再びクリーンな状態になり、フル機能が有効になりました。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
3 weeks ago
Updated by: