2400042_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2400042_ja-JP

2400042_ja-JP

MC_RGM DES/FESレジスタを使用しないコールド/ウォーム電源投入検出

SCB FS26搭載のS32K312ソフトを使っていて、コールド/ウォームの電源アップを検知するはずです。ハードウェアレイアウトのため、DES /FESレジスタは使用できません。したがって、スタンバイRAMにはメモリマッピング変数が使用され、ウォームパワーアップの場合はマジックナンバー、コールドパワーアップの場合は未定義の値が含まれる。マジックナンバーを保持するため、このメモリ領域は起動時に初期化されません(初期化すると情報が失われるため)。しかし、この変数の読み取りアクセスはハードフォールを引き起こします。


DES/FESが使えない場合、nxpの公式なコールド/ホットパワーアップ検出方法は何ですか?


ハードフォルトが発生した場合、初期化されていない変数を読み取る関数に安全に戻り、コードの実行を継続するには、どのような処理が必要でしょうか?

Re: Cold/warm PowerUp Detection without MC_RGM DES/FES registers

こんにちは、

DES/FESが使えない場合、nxpの公式なコールド/ホットパワーアップ検出方法は何ですか?

公式な方法は常にDES/FESです。これらが分析に利用できない状況は想像できません。

なぜDES/FESが使えないのか説明してもらえますか?レジスタはアクセス不能ですか?アプリケーションが読み取る前にクリアされているのか、それともリセットソースとは別のものを特定しようとしているのですか?

よろしくお願いいたします。

ピーター

Re: Cold/warm PowerUp Detection without MC_RGM DES/FES registers

こんにちは、ピーターさん。お返事ありがとうございます。

MCUの機能リセットはRSTB信号を主張し、それがMCU外の回路をトリガーします。すると回路はリセット状態をより長い時間保持する。残念ながら、これは破壊的なリセットを引き起こし、DES=1となります。だからDES/FESは使えません。


よろしくお願いします、
クリストファー

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
3 weeks ago
Updated by: