你好,
我正在使用S32K344EVB-T172 ,但无法连接到板载OpenSDA/PEmicro调试器。
有时,当我连接调试 USB电缆时,调试 LED 灯不会亮起,PC 也检测不到板载调试器,导致我无法启动调试会话。
我已经尝试过了:
多根USB数据线
不同的 USB 端口
重置并重启电路板
测试时未连接任何外部硬件
之前有人遇到过这个问题吗?对于板载 OpenSDA 调试器,是否有推荐的恢复程序、固件更新或硬件/跳线检查方法?
谢谢!
感谢您的反馈,
是的,我已经将PEmicro驱动程序更新到最新版本。我之前能够成功地对 EVB 进行烧录和调试,但最近板载 OpenSDA 调试器有时无法被检测到,因为连接调试 USB 后调试 LED 灯不会亮起。
我还确认跳线已按照 S32K3X4EVB-T172 快速入门指南正确设置。请问是否建议进行其他检查或采取 OpenSDA 固件恢复步骤,或者这是否可能表明存在硬件问题?
您是否已将 PEmicro 驱动程序更新到最新版本?您之前是否成功刷写过EVB?
您能否也确认一下跳线是否按照MCU 汽车板快速入门指南中的“在 S32K3X4EVB-T172 评估板上设置跳线”部分所述进行配置?
BR,VaneB
请问是否只有 LED D14 和 D15 不亮,还是电压调节器旁边的三个 LED 也都不亮?
如果您可以使用外部调试器,例如 PEMicro Multilink 或 SEGGER J-Link,能否尝试通过板上的 J12(20 针 Cortex 调试)连接器进行连接?这将有助于我们验证 S32K344 MCU 是否仍然能够正常响应,而无需依赖板载调试器。
另外,在出现此问题之前,最后写入板的应用程序或固件是什么?