私は、RD33774CNC3EVB(MC33774A拠点のCMU)とRD-K358BMU評価ボードと協力しています。
MC33774A AFEを、BMSシステム全体を統合することなく、単独で評価および検証したいと考えています。私の目標は、以下のような機能を検証することです。
- セル電圧測定
- 温度測定
- 診断および障害報告
- 受動的な細胞バランス調整
- レジスタ設定
- BMUとAFE間の通信
私には以下の質問があります。
1. NXPはMC33774A向けに独立した評価用GUIやPCソフトウェアを提供していますか?
2. BMUを通じて、FreeMASTERプロジェクトやデモンストレーション用GUI、またはその他のグラフィカルツールでMC33774Aを監視・設定できるものはありますか?
3. 最小限のソフトウェア開発でMC33774Aを評価できるリファレンスアプリケーションや例ファームウェアはありますか?
4. BMUおよびCMU評価ボードのみを使ってMC33774A評価する推奨セットアップを説明したアプリケーションはありますか?
私の目的は、AFEを完全なBMSシステムに統合する前に、その機能検証を行うことです。
サポートありがとうございます。
RD33774CNC3EVB 、 MC33774 、 MC33665A
サンケット様、
1. NXPはMC33774A向けに独立した評価用GUIやPCソフトウェアを提供していますか?
[A] はい、MC33774A 用の EvalGUI 7 があります。特にRD33774ADSTEVBと併用してください。GUIは、MCUとSPI間の通信をTPLトランシーバに、さらにTPL経由でMC33774Aに通信するためのSPIインターフェースと連携することを想定しています。UM11816を参照してください。
もしRD33774CNC3EVB専用のGUIがあるかどうかを尋ねているなら、CTNインターフェース経由でMCUと通信するためのMC33665A TPLからCANトランシーバーへの接続が入っている場合、残念ながら存在しません。
2. BMUを通じて、FreeMASTERプロジェクトやデモンストレーション用GUI、またはその他のグラフィカルツールでMC33774Aを監視・設定できるものはありますか?
[A] BMUとCMUのボードについては、ソフトウェアバンドルを丸ごと用意しています。ただし、 S32DSのIDEが必要です。
こちらのリンクをご参照ください。FreeMASTER用のデモプロジェクトが含まれています。
右側のリリースノートをご参照ください。
3. 最小限のソフトウェア開発でMC33774Aを評価できるリファレンスアプリケーションや例ファームウェアはありますか?
[A] 上記のEVB用のソフトウェアをご覧ください。しかし、2枚のボードでは不十分です。MC33774A 1個につき最低4個のセルを備えた独自のバッテリーパックが必要です。または、 BATT-18EMULATOR をご利用ください。これは、RD33774CNC3EVB に搭載された各 MC33774A に対して18個のセルをエミュレートします。
UM11943を参照してください。
4. BMUおよびCMU評価ボードのみを使ってMC33774A評価する推奨セットアップを説明したアプリケーションはありますか?
[A] はい、あります。ただし、前述のとおり、バッテリーパックまたはバッテリーエミュレーターのいずれかが必要です。UM11943およびこちらのリンクを参照してください。
敬具、
ヨゼフ