2399488_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2399488_ja-JP

2399488_ja-JP

i.MX93ボードを再プロビジョニングすることは可能ですか?

すでにEdgeLock 2GOを使ってFRDM i.MX93ボードのプロビジョニングを完了しており、プロビジョニングは無事完了しています。 今は同じボードに、キーペアやX.509証明書などの新しいまたは更新されたセキュアオブジェクトセットで再プロビジョニングしたいと考えています。 すでにプロビジョニング済みのi.MX93デバイスでの再プロビジョニングはサポートされていますか? もしそうなら、推奨される手順を教えていただけますか?具体的には、以前にプロビジョニングされたセキュアオブジェクトは、再度プロビジョニングする前に削除またはリセットする必要がありますか?それともEdgeLock 2GOを通じて更新できるのでしょうか? また、再プロビジョニングを試みる前に知っておくべき制限や不可逆的な設定はありますか?

ログは:--

エラー:iot_agent_utils_create_self_signed_edgelock2go_certificate L#1035 mbedtls_pk_setup_opaque 失敗:0xffffc180
エラー:iot_agent_utils_write_edgelock2go_datastore L#1150 iot_agent_utils_create_self_signed_edgelock2go_certificate 失敗:0xffffffff
エラー:iot_agent_utils_create_self_signed_edgelock2go_certificate L#1035 mbedtls_pk_setup_opaque 失敗:0xffffc180
エラー:iot_agent_utils_write_edgelock2go_datastore L#1150 iot_agent_utils_create_self_signed_edgelock2go_certificate 失敗:0xffffffff
エラー:iot_agent_utils_create_self_signed_edgelock2go_certificate L#1035 mbedtls_pk_setup_opaque 失敗:0xffffc180
エラー:iot_agent_update_device_configuration_from_constants L#614 iot_agent_utils_create_self_signed_edgelock2go_certificate 失敗:0xffffffff
エラー:iot_agent_update_device_configuration L#657 iot_agent_update_device_configuration_from_constants 0xffffffffで故障
Status(oem-prov-app): FAILURE(Status(oem-prov-app): FAILURE(FAILURE)

FRDMトレーニングハンズオン・トレーニングSecurityYocto ProjectRe: Is it possible to reprovision the i.MX93 board?

こんにちは、

再プロビジョニングも可能であり、EdgeLock 2GOは初期展開後の証明書や鍵の更新、ローテーション、取り消しを含む完全なライフサイクルマネジメントを目的に設計されています。

安全なプロビジョニングのためにどのような手順を踏みましたか?

キーやライフサイクルなど、ヒューズ内の焼き付き構成に関わる手順について理解しておく必要があります。

よろしくお願いいたします。

Re: Is it possible to reprovision the i.MX93 board?

サービスレベルでの再プロビジョニングがサポートされていることを確認していただきありがとうございます。明確にしておきますが、これは新規のプロビジョニング試行ではなく、既に一度正常にプロビジョニングされたボード(ライフサイクルOEM_OPEN、ELEファームウェア2.0.5-7a34cee、初回プロビジョニング時に既にキーと証明書オブジェクトが存在する状態)に対する再プロビジョニング試行です。

この 2 回目のパスで、oem-prov-app は iot_agent_update_device_configuration_from_constants() → iot_agent_utils_create_self_signed_edgelock2go_certificate() 内の mbedtls_pk_setup_opaque() 呼び出しで失敗し、MBEDTLS_ERR_PK_BAD_INPUT_DATA (0xffffc180) を返します。バージョン: el2go-agent 6.4.2-r0、smw 5.3-r0、mbedtls 3.6.5-r0。

2つの質問があります。

1.再プロビジョニングでは、oem-prov-appを再実行する前に、既存のキーオブジェクトを明示的に消去する必要がありますか(psa_destroy_keyまたはSMWキーストレージAPI経由)、それともエージェントが同じキーIDで上書きする必要がありますか?現在、明示的な消去手順は実行していません。
2. el2go-agent 6.4.2-r0 と smw 5.3-r0 の間には、特に再プロビジョニング/更新パスに関して既知の互換性の問題がありますか?というのも、初期起動時にも同じエラーが発生し、そこでもバージョン不一致が疑われたからです。

また、プロビジョニングされた鍵と証明書オブジェクトがELE管理のNVMに存在しているのか確認できますか?つまり、再プロビジョニングに失敗してもその鍵IDが永久に使えなくなるわけではありません。

Re: Is it possible to reprovision the i.MX93 board?

こんにちは、

情報ありがとうございます。

1. はい、署名付きメッセージを使用してキーストアの再プロビジョニングを実行してください。キーストアの再プロビジョニングを行うと、HSMによって管理されているすべてのキーストアが消去されます。

2. いいえ、互換性の問題は報告されていません。

3. その通り、アプリケーション鍵や証明書はヒューズではなくELE管理のNVMに保存されます。

よろしくお願いいたします。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
2 weeks ago
Updated by: