2399469_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2399469_ja-JP

2399469_ja-JP

CodeWarrior PA10.5 用 T1024 QorIQ ベアメタル BSP

CodeWarrior Power Architecture v10.5に準拠した公式のQorIQ T10xxベアメタルBSPパッケージが必要です。
必須内容:
1. T1024向けの完全なベアメタルスタートアップBSP
2. RCW、リセット、L1/L2キャッシュ、DDR、割り込み、PCIe低レベルドライバーソース
3. CodeWarrior PA10.5 定置プロジェクトテンプレート
4. T10xx RDBボードのベアメタルデモプロジェクトを参照

背景:
私たちはT1024上でCodeWarrior PA10.5を使ってベアメタルファームウェアを開発しています。LSDK 2.0 Linux SDKはU-BootとLinuxソースのみを提供しており、公式のCodeWarriorベアメタルBSPは含まれていません。公式のBSPアーカイブまたはダウンロードリンクをご提供ください。

ありがとうございます。

Re: T1024 QorIQ Bare-Metal BSP for CodeWarrior PA10.5

T1024プラットフォーム用のベアメタルBSPはありません。

参照のために他のプラットフォームのNetCommソフトウェアが必要になるかもしれません。

https://www.nxp.com.cn/products/processors-and-microcontrollers/power-architecture/qoriq-communicati...

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
2 週間前
更新者: