2399440_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2399440_ja-JP

2399440_ja-JP

Windows 10/11 IoT EnterpriseのIMX95LPD5EVK-19サポートおよびインストール手順

NXPチームの皆様、こんにちは。

弊社では、以下の詳細を含むNXP i.MX95 19mm×19mm評価キットをご用意しております。

  • EVK: IMX95LPD5EVK-19

  • 幅木マーキング:IMX95LPD5BB-19 REV B

  • 想定されるインストール対象: オンボードeMMC

このボードにWindows 10/11 IoT Enterprise ARM64 、できればWindows 10/11 IoT Enterprise LTSC 2024をインストールしたいと考えています。

Windows 11 IoT EnterpriseがIMX95LPD5EVK-19でサポートされているか確認していただけますか?

対応されている場合は、公式のBSP、必要なソフトウェアパッケージ、そしてWindowsをオンボードeMMCにインストールするための参考資料として完全なインストールまたはフラッシュ手順を共有してください。

私たちは特に、IMX95LPD5EVK-19用の公式かつ基板検証済みのガイドを探しています。

ありがとう。

よろしくお願いいたします。
ジャシム

Windows 10 IoT EnterpriseRe: Windows 10/11 IoT Enterprise support and installation procedure for IMX95LPD5EVK-19@yipingwangさん、確認していただきありがとうございます。

現在、IMX95LPD5EVK-19 用の Windows 10/11 IoT Enterprise BSP やボード検証済みのインストール手順は公開されておらず、公式にサポートされているものもないことを理解しています。
FUTUREのi.MX95サポートについては、NXPのWindows IoT BSPリリースページを注視していきましょう。

ありがとう。
Re: Windows 10/11 IoT Enterprise support and installation procedure for IMX95LPD5EVK-19

現時点では、IMX95LPD5EVK-19 用の、一般公開されている、または公式に文書化された Windows 10/11 IoT Enterprise BSP は見つかりません。現在のNXPのWindows IoTサポートページおよびMicrosoft Windows IoTサポートマトリックスには、i.MX8ファミリーデバイスおよびi.MX93 EVKのサポートが記載されていますが、i.MX95 EVKは記載されていません。したがって、現時点ではIMX95LPD5EVK-19向けの公式Windowsインストール手順、BSPパッケージ、ボード検証済みのフラッシュガイドを提供することはできません。もしNXPを通じてi.MX95のWindowsサポートが利用可能になる場合、NXPのWindows IoT BSPリリースページおよび付随するリリースノートで公開される見込みです。

https://www.nxp.com/design/design-center/software/embedded-software/i-mx-software/windows-10-11-iot-...

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-29-2026 02:39 AM
Updated by: