2399437_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2399437_zh-CN

2399437_zh-CN

关于 RW612 OTBR 线程认证架构的问题
您好,NXP团队,
 
我注意到了线程组认证的元器件:
 
“NXP RW612 无线 MCU 集成三频 OTBR”
(线程 1.4)
 
我还找到了以下方面的单独认证:
 
- NXP i.MX MPU 搭载 IW610 三频 OTBR
- NXP i.MX MPU 搭载 IW612 三频 OTBR
- NXP RW612 无线 MCU,集成三频 OTBR
 
我想更好地了解 RW612 OTBR 认证所使用的认证架构。
 
请问您能否澄清一下:
 
1. 是否使用 RW612 作为独立组网 \(SA\) 的基于 MCU/RTOS 的线程边界路由器获得认证?
 
2. 认证配置中是否使用了外部 RCP/NCP 设备?
 
3. 认证过程中使用了哪个软件平台(FreeRTOS、Zephyr 或其他平台)?
 
4. 是否有公开的参考设计或文档描述了经过认证的 RW612 OTBR 实现?
 
我们的目标是了解 RW612 OTBR 认证是否代表基于 MCU 的独立组网 \(SA\)线程边界路由器解决方案,而不是基于 Linux 主机的 OTBR 架构。
 
感谢您的支持。
 
顺祝商祺!
赵京焕
 
Re: Question about RW612 OTBR Thread Certification Architecture

你好,


希望你一切都好。我叫里卡多,这个案子交给了我。


A1:是的。RW612 OTBR 认证是一个真正的独立组网 (SA)单芯片解决方案。

A2:不。与 i.MX MPU + IW610/IW612 OTBR 认证(使用带有外部 IW6xx 无线电协处理器的 Linux 主机,RCP 模式)不同,RW612 认证不使用任何外部 RCP 或 NCP 设备。

A3:让我确认一下。

A4:有关测试配置、测试报告或认证范围的具体详情,请直接联系 Thread Group,网址为threadgroup.org


顺祝商祺!

里卡多

Re: Question about RW612 OTBR Thread Certification Architecture

你好@KyonghwanCho


感谢您的耐心等待。


我已经确认所使用的软件平台是 FreeRTOS。


另外,请查看下方的 OTBR 用户指南和版本指南。

ot-nxp/examples/br/README-OTBR.md 位于 版本/v1.4.0.5_26.03 · NXP/ot-nxp

ot-nxp/src/rw/rw612/README.md 位于 版本/v1.4.0.5_26.03 · NXP/ot-nxp


顺祝商祺!

里卡多

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
a week ago
Updated by: