MCUXpresso IDE v25.6.136 を使用して FRDM-IMXRT1186 の開発を行っています。公式ウェブサイトから最新の IDE をダウンロードしてインストールし、最新の SDK (26.06) をインストールした後、frdmimxrt1186_rled_blinky_cm7 という名前のサンプルプロジェクトをインポートしました。しかし、mex ファイルが開けませんでした。そこで、構成ツールをアップグレードしたところ、mex ファイルを開けるようになりました。しかし、画像に示すように、「デバッグ」をクリックしても開発ボードに接続できません。どうすればよいでしょうか?
(リンクサーバーのバージョンアップは既に試しましたが、うまくいきませんでした。)
#FRDM-IMXRT1186
#MIMXRT1180
お手紙ありがとうございました。
MCUXpresso IDE の [環境設定] → [MCUXpresso IDE] → [デバッグオプション] → [リンクサーバーオプション] で、現在 IDE で使用されているリンクサーバーパスを確認してください。
このパスに対応するLinkServerのインストールディレクトリに移動し、次のコマンドを実行して、LinkServerがオンボードデバッガを認識できるかどうかを確認してください。linkserver probes
システムPATH内の他のバージョンのLinkServerが呼び出されるのを避けるため、コマンドはコマンドラインウィンドウから直接実行するのではなく、このディレクトリ内で実行することをお勧めします。
別のバージョンのLinkServerをインストールしている場合は、「カスタムパス」にチェックを入れ、対応するLinkServerのインストールディレクトリを指定することで、IDEが古いバージョンや異常なパスにあるLinkServerを呼び出すのを防ぐことができます。
あらゆる方法を試しましたが、それでもうまくいきません。
こんにちは、 @breeze_i さん。
NXP RT製品ラインにご関心をお寄せいただき、またNXPコミュニティをご利用いただきありがとうございます。
ご質問に関して、以下の点をご確認いただくことをお勧めします。
1. まず、ファイアウォールまたはウイルス対策ソフトウェアがIDE/LinkServer/redlinkserv間のlocalhost通信をブロックしていないか確認してください。
2. 元のワークスペースでテストを続行しないでください。新しい空のワークスペースを作成し、デモを再インポートしてください。
3. IDEでクリーンアップデバッグを実行し、IDEを閉じ、開発ボード/デバッガーを取り外し、再度接続して、デバッグをもう一度試してください。
まず上記の手順をご確認ください。
よろしくお願いします
5月