2399253_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2399253_ja-JP

2399253_ja-JP

MRF13750H 入力マッチング設計シミュレーション

こんにちは!

Usimmicsを使用してMRF13750H-915MHzリファレンス回路基板の入力整合回路をシミュレートしようとしています(ADSもAWRも持っていません)。

NXPのデータシートに記載されているものと同じ幅と長さの配線を使用していますが、結果は915MHzと一致しません。私が何か間違っている点があれば教えてください。

最高、

ルイス・ビジャヌエバ

RFRe: MRF13750H Input Matching Design Simulation

情報ありがとうございます!

Re: MRF13750H Input Matching Design Simulation

こんにちは、Luis_Vさん

良い一日!

残念ながら、あなたが使っているシミュレータは使ったことがないので完全な比較はできませんが、私が見た限りでは以下の点をお伝えできます:

ADS/AWRでは、元のレイアウトには以下が含まれます。

  • T字管の不連続性、
  • マイター曲げ、
  • オープンエンド効果、
  • カップリング効果。

回路図は理想的なMLINセクションを直接接続しています。

さらに、AWRシミュレーションはパッケージ内に存在する可能性のある寄生効果を「考慮」していると理解しています。

この情報がお役に立てば幸いです。他に何かご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

良い一日をお過ごしください。幸運を祈ります。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
1 个月之前
更新人: