2399170_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2399170_ja-JP

2399170_ja-JP

DPAA2 DPDK RTE フロー

こんにちは、

DPAA2 SolidRun LX2160A Clearfog CX上でDPDK RTE FLOWを作成しようとしていますが、うまくいきません。
動作しないのは普通のことですか?
うまくいくには何ができるでしょうか?

私はNXP DPAA2やNXP全般についてかなり初心者なので、技術的な言葉を教えてもらえますか?

ありがとうございます。

testpmd> flow create 0 ingress pattern eth / ipv4 / end actions rss queues 0 1 end types ip ipv4 end / end
DPAA2_NET: Add entry(0) to table(0) failed
DPAA2_NET: Create flow failed (-22)
port_flow_complain(): Caught PMD error type 1 (cause unspecified): cause: 0xfffff340a300, unknown: Operation not permitted 

Re: DPAA2 DPDK RTE FLOW

DPDKポートの背後にあるDPNIがどのように作成されたかを確認してください。基板上のLinuxシェルから:

restool dprc show dprc.1 --resources # DPDKポートが使用するdpni.Xを見つけます

restool dpni info dpni.X # "options" 行と "num_queues" を確認してください

オプションに DPNI_OPT_NO_FS が表示される場合、または DPNI_OPT_HAS_KEY_MASKING が表示されない場合は、それが問題の原因です。

適切なオプションを使用してDPNIを再作成します。dynamic_dpl.sh を編集するか、(または読み取る環境 — NXP LSDK では通常 DPNI_OPTIONS 変数です)なので、Create コールは次のようになります:

restool dpni create \

--options=DPNI_OPT_HAS_KEY_MASKING \

--num-queues=2 \

--num-tcs=1 \

--container=dprc.2

要点:

    • DPNI_OPT_NO_FSを含めないでください
    • DPNI_OPT_HAS_KEY_MASKINGを含めてください
    • --num-queuesをRSSアクションが参照するキューの数に設定してください(キュー0と1を指定したので、2≥です)。

次に、その DPNI を DPDK コンテナにアタッチし (restool dprc assign …)、testpmd を再実行します。

静的DPLファイルを使用する場合は、同じファイルをdpni@Xノードに追加してください。

dpni@1 {

オプション = "DPNI_OPT_HAS_KEY_MASKING";

num_queues = <2>;

...

};


そして、U-Bootでfsl_mc apply dpl …を使用してDPLを再フラッシュします。

まずはもっと簡単なルールで妥当性を確認してみましょう。RSSの前に、プレーンステアリングが正常に動作することを確認してください。

testpmd> flow create 0 ingress pattern eth / ipv4 src is 10.0.0.1 / end \

アクションキューインデックス 1 / 終了


これが成功してもRSSバリアントが失敗する場合は、残りの問題はDPNIオプションではなく、キュー数/配信構成です。

Re: DPAA2 DPDK RTE FLOW

https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=DPAA2UM&location=null

DPAA2ユーザーマニュアルが役立つかもしれません

ちなみに。どのようなBSPやSDKが使われていますか?公式ウェブサイトからの情報源はありますか?

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-28-2026 02:34 AM
更新者: