2399081_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2399081_zh-CN

2399081_zh-CN

S32K312:NMI 在 Reset_Handler 执行之前触发,仅在功能(软件)复位之后触发,且仅在特定情况下触发。

设备:S32K312
工具链:Green Hills ELXR(编译器)
HSE固件:s32k312_hse_fw_0.13.0_2.55.0_pb250129.bin
调试器:Lauterbach TRACE32
软件:基于AUTOSAR RTD的引导加载程序(FBL)+应用程序(APP),双镜像结构

问题概要
在部分生产单元上,CPU 在执行功能性操作后立即挂起。
(软件)RESET。同样的单位在破坏性
(上电复位)后总能正常启动。在我们的参考/已知良好设备上,不会出现卡顿现象。

证据表明,非军事事件 (NMI) 发生在任何应用程序代码执行之前。

1)在挂起点捕获的 CPU 上下文(自动堆叠的异常帧):
- R0-R3 = 0x00000000,R12 = 0x00000000
- LR = 0xFFFFFFFF(重置默认值 -> 尚未执行任何 BL)
- PC = 0x00416904(我们的 Reset_Handler 的第一个指令地址)
- xPSR = 0x01000000

2) SCB->ICSR = 0x00000802

Chibeom_3-1785136456875.pngChibeom_3-1785136456875.pngChibeom_3-1785136456875.pngChibeom_3-1785136456875.pngChibeom_3-1785136456875.pngChibeom_3-1785136456875.pngChibeom_3-1785136456875.pngChibeom_3-1785136456875.png


- VECTACTIVE[8:0] = 2 -> NMI 是当前活动的异常
- RETTOBASE = 1
这证实 CPU 当前正在 NMI 处理程序内部执行。

3) 我们向量表中的 NMI 偏移量条目正确指向我们自己的
默认异常处理程序,因此这是一个真正的 NMI 事件,而不是向量事件。
表格损坏。

在相同的挂起状态下检查的寄存器(全部读取为干净/非活动状态)

- MC_RGM_DES = 0x00000000(非破坏性RESET)
- MC_RGM_FES = 0x20000000(仅限第 29 位)(仅限“软件功能RESET”)
标志位已设置,无其他功能
RESET源已标记)
- FCCU:STAT、N2AF_STATUS、A2FF_STATUS、N2FF_STATUS、NCF_S0、IRQ_STAT
全部 = 0x00000000
- CMU_FC 实例 0、3、4:SR = 0x00000000(无频率高/低故障)
- PMC LVSC = 0x00000000(无 LVD/HVD 标志,已锁存或带电)
- ERM (0x4025C000): 无法读取正常单元或故障单元的 ERM 值
(在我们的配置中可能采用时钟门控),因此 ERM 状态未经验证。

问题
1. 除了 FCCU / CMU_FC / PMC / MC_RGM 之外,还有其他 NMI 来源吗?
这可能会在应用程序的 Reset_Handler 执行之前触发。
第一条指令?
2. 由于 HSE 子系统独立于应用程序核心运行,因此
应用程序核心功能重置是可能的(但这不会导致)
重置 HSE)以创建状态不匹配,从而触发 NMI。
应用核心?
3. 是否有与此症状相符的 S32K312 已知勘误表(仅限 NMI)
功能性/软件重置(而非上电复位)?

任何关于需要检查的其他登记册的指导,或涵盖以下内容的任何文件
非常感谢来自 FCCU / ERM / CMU_FC / PMC 以外的 NMI 信息来源。

Re: S32K312: NMI triggered before Reset_Handler executes, only after Functional (SW) Reset, on speci

你好@Chibeom

请您在系统处于挂起状态时读取寄存器 MU_0.MUB CSSR0 和 MU_1.MUB CSSR0,并确认其中任何一个寄存器的第 0 位(NMIC)是否已设置?


谢谢

Re: S32K312: NMI triggered before Reset_Handler executes, only after Functional (SW) Reset, on speci

@danielmartynek

感谢您指出 MU_0.MUB / MU_1.MUB CSSR0。

MU_0.MUB 和 MU_1.MUB 上的 CSSR0(位 0,NMIC)均读取 0x00000000。
单元处于挂起状态,因此 MU->NMI 请求路径 (CCR0[NMI] /
CSSR0[NMIC]) 似乎并非待处理。

然而,在比较已知良好单元和一台设备之间的MU寄存器时,
故障单元(两者均在相同的挂起状态地址范围内捕获),
我们发现了一个始终存在的差异:

正常单元 故障单元

MU_0.MUB 版本 0x0300000F 0x0300000F(相同)
MU_0.MUB PAR 0x20200404 0x20200404(相同)
MU_0.MUB CR 0x00000000 0x00000000(相同)
MU_0.MUB SR 0x00000000 0x00000002 <- MURIP 集
MU_1.MUB VER/PAR/CR:正常单元和故障单元完全相同
MU_1.MUB SR 0x00000000 0x00000002 <- MURIP 集

因此,在两个 MU 实例上,SR 位 1 (MURIP) 仅在发生故障的实例上设置。
单位,始终如一。根据参考手册,MURIP 指出:
“处理器 A”已发出 MU 复位,且只能通过以下方式清除:
系统重置(非 MU 重置)。

由于 CPU 在执行任何操作之前都会在 NMI 处理程序内部冻结,因此无法执行任何操作。
应用程序代码本身无法清除此标志,因此它
必须在启动序列之前(或作为启动序列的一部分)设置。

我们非常希望您能就以下问题提供意见:

1.对于 MU_0.MUB 和 MU_1.MUB,哪个处理器是“处理器 A”(即
谁制定 MURIP?我们的头部信息仅暴露了“MUB”寄存器块。
应用程序核心可访问地址——这是否意味着
应用程序核心始终是“处理器 B”,而 HSE 是“处理器 A”。
在这些情况下呢?

2. “系统RESET”(清除 MURIP 所必需的操作)是否包含功能/软件
是RESET应用核心,还是仅进行破坏性/上电RESET?如果
MURIP 无法通过我们的功能 RESET 清除,这就能解释为什么了。
SW RESET 后该设置保持不变,但开机后则清除。

3. 独立于 NMI 问题:MURIP 标志本身是否已设置/卡住
在正常运行期间,这是预期之内的还是被认为是异常的?

4. 由于 CSSR0[NMIC] 当前读取值为 0,硬件是否有可能……
NMI 例外条目出现时是否自动清除 NMIC,还是仅通过以下方式清除:
显式软件写入(在这种情况下,NMIC=0 表示
MU->NMI通道从一开始就从未被钳位?

再次感谢您一直以来的帮助。

Re: S32K312: NMI triggered before Reset_Handler executes, only after Functional (SW) Reset, on speci

你好@Chibeom

很抱歉耽搁了。我离开办公室两天。

1. 是的,HSE_B 核心控制 MU_0 和 MU_1 的 MUA 接口。
2. 任何系统 RESET 都应该 RESET MURIP。
3. 我认为这是一个异常情况,因为我对此了解不多。
4. 由于它是 W1C 寄存器,因此需要显式写入。

能否确保在触发功能 RESET 时 HSE_B 处于非活动状态?

另外,当应用程序卡在 NMI 处理程序中时,HSE_B 的状态是什么?

你能读取 MU_0 B 侧的标准 HSE GPR (0x4039_C028)、FSR 和 GSR 寄存器吗?

您在应用程序中使用NMI引脚吗?



此致,

丹尼尔





Re: S32K312: NMI triggered before Reset_Handler executes, only after Functional (SW) Reset, on speci

嗨,丹尼尔,

请查看附件中的三张合并后的寄存器转储截图,如下所示。
根据您的问题整理我们的研究结果。

--------------------------------------------------------
附件
--------------------------------------------------------
附件 1:正常设备(已启用安全调试,运行正常)

Chibeom_3-1785730814252.pngChibeom_3-1785730814252.pngChibeom_3-1785730814252.pngChibeom_3-1785730814252.pngChibeom_3-1785730814252.pngChibeom_3-1785730814252.pngChibeom_3-1785730814252.pngChibeom_3-1785730814252.png


附件 2:故障单元,在功能 RESET 之前
已触发信号(正常运行)

Chibeom_4-1785730831377.pngChibeom_4-1785730831377.pngChibeom_4-1785730831377.pngChibeom_4-1785730831377.pngChibeom_4-1785730831377.pngChibeom_4-1785730831377.pngChibeom_4-1785730831377.pngChibeom_4-1785730831377.png


附件3:故障单元,功能RESET后,卡在……
NMI 处理程序(挂起状态) [[ ## completed ##]]

Chibeom_5-1785730838688.pngChibeom_5-1785730838688.pngChibeom_5-1785730838688.pngChibeom_5-1785730838688.pngChibeom_5-1785730838688.pngChibeom_5-1785730838688.pngChibeom_5-1785730838688.pngChibeom_5-1785730838688.png


--------------------------------------------------------

发现

1)功能RESET触发时的 HSE_B 活动,以及
2)HSE_B 在 NMI 处理程序中卡住时的状态:

比较附件 2(RESET前)和附件 3(RESET后,
在故障单元上(处于挂起状态),我们检查的每个寄存器都显示:
重置前后完全相同: [[ ## completed ##]]

- MU_0.MUB / MU_1.MUB TSR = 0x0000000F,RSR = 0x00000000(无待处理
发送/接收通道上的消息(RESET后保持不变)
- MU_0.MUB GSR = 0x00000000(不变)
- MU_0.MUB FSR = 0x03600000(未更改)
- HSE GPR (0x4039C028) = 0x000001C1(未更改)
- MU_0.MUB / MU_1.MUB SR 位 1 (MURIP) = 0x00000002 -- 已设置
在RESET触发信号之前,并且保持设置状态,保持不变;在
RESET之后

因此,MURIP 在此次 RESET 周期之前就已经设置好了,并且
功能 RESET 本身并不会改变任何与 HSE 相关的
登记簿。

作为参考,引用,在一台运行良好的设备上,使用相同的安全调试功能
配置(附件 1),MURIP 在两个设备上均读取 0x00000000
MU_0.MUB 和 MU_1.MUB,而 HSE GPR 和 WKPU NCR 读取的是
相同的值。将值视为故障单元。

3)关于设置/卡住的 MURIP 是否属于异常情况:
明白了,谢谢确认。

4) NMI 引脚使用:
我们不使用 WKPU 路由的 NMI 路径(WKPU_IP_USED 未启用;
我们的引导加载程序中没有编译任何 WKPU 驱动程序代码。
应用程序图像)。WKPU NCR (0x402B4008) = 0x60000000 完全相同
在所有三个附件中。在所有情况下,NSR = 0x00000000。自从
我们认为,这一点在所有单位和条件下都保持不变。
涉及外部/WKPU路由的NMI源。

目前为止的调查结果概要

故障
设备上的 MURIP(MU_0.MUB 和 MU_1.MUB SR 位 1)已设置。在功能 RESET 的触发信号发出之前,该单元就已经存在,并且仍然存在。
悬挂期间保持不变。在一台性能良好的设备上,读数为0,与上述相同。
安全调试配置。这是唯一一致且可复现的结果。
我们在比较过的每个注册表中都发现了差异(FCCU,
CMU_FC、PMC、WKPU 和 MU CSSR0/GSR/TSR/RSR/GPR/FSR)。

由于 MURIP 由“处理器 A”(HSE_B)设置,因此应该由……清除。
根据您的回答,“任何系统 RESET”,而且它之前已经设置过了。
我们的功能 RESET 已发出触发信号(但 RESET
本身并未显示)。要更改它),这表明 HSE_B 在早些时候发布了 MU
RESET。 HSE_B 识别的“系统 RESET”从未清除过该点。

问题

1. 从健康、安全和环境 (HSE) 的角度来看,是否有办法确定什么会导致这种情况发生
首先,HSE_B(处理器 A)是否应该发出 MU RESET 指令?我们会
我想了解为什么会设置 MURIP。

2. 是否有推荐的方法来触发 HSE_B
的 RESET?被应用程序
识别为“系统 RESET”(以清除 MURIP)。除了完全断电重启之外,软件方面还有什么需要改进的地方吗?

3. 应用程序核心端的 MURIP 标志卡住是否可能与以下情况有关?
我们正在观察的是NMI,或者这更有可能是两个独立的NMI。
是否出现了与之前同一事件相同的症状?

再次感谢您一直以来的帮助。

Re: S32K312: NMI triggered before Reset_Handler executes, only after Functional (SW) Reset, on speci

你好@danielmartynek

感谢您提供的最新信息,以及您对 MURIP / NMI 路径的升级处理。
请向您内部的健康、安全与环境(HSE)团队提出问题。我们对此表示感谢,我们会等待。
他们的意见。

与此同时,我们发现了一个可能相关的额外数据点,
所以我们希望现在就分享出来,而不是等待。

在比较UTEST Flash区域中性能良好的单元的OTP字段时
我们发现,在故障单元中,生命周期插槽存在差异。

CUST_DEL (0x1B000220-22F) 和 OEM_PROD (0x1B000230-23F) 完全相同
在好的单元和坏的单元上都编程了(所有字均为 0x55AA50AF)
故障单元。


区别在于 IN_FIELD 插槽 (0x1B000240-24F):
- 良好单元:开始进行编程。

Chibeom_2-1786069927793.pngChibeom_2-1786069927793.pngChibeom_2-1786069927793.pngChibeom_2-1786069927793.pngChibeom_2-1786069927793.pngChibeom_2-1786069927793.pngChibeom_2-1786069927793.pngChibeom_2-1786069927793.png


- 故障单元:读取为未编程 (0xFFFFFFFF)

Chibeom_1-1786069910918.pngChibeom_1-1786069910918.pngChibeom_1-1786069910918.pngChibeom_1-1786069910918.pngChibeom_1-1786069910918.pngChibeom_1-1786069910918.pngChibeom_1-1786069910918.pngChibeom_1-1786069910918.png


我们仍在仔细核对 IN_FIELD 中的确切字节模式。
我们这边有个位置,但这个位置的好坏差异似乎很明显。
持续的。

请问您能否解释一下:
1.这是否意味着故障单元的配置发生了变化
在过渡过程中途被损坏或不完整
IN_FIELD?
2. 生命周期推进到 IN_FIELD 是否可能不完整或缺失
请解释我们一直在研究的NMI/挂起行为
线?
3. 是否有安全的方法来检查或完成此生命周期进展
对于故障单元,是否需要进行全面的生产线重启?

再次感谢您的帮助。

Re: S32K312: NMI triggered before Reset_Handler executes, only after Functional (SW) Reset, on speci

你好@Chibeom

根据内存视图,OEM_PROD = 非活动状态,IN_FIELD = 已擦除。

请先读取DCM寄存器:RM,版本12,第 39.3.1 节 DCM 内存映射。

以及第 38.2.3 节“破坏性重置 3 (DCMROD3) 中的只读 GPR”?

您也可以使用 HSE_FW API 来获取 LC 属性?


谢谢

Re: S32K312: NMI triggered before Reset_Handler executes, only after Functional (SW) Reset, on speci

你好@Chibeom

感谢您提供的详细寄存器转储文件。我已经将有关 MURIP 行为以及 HSE_B 和 CM7_0 之间潜在的 NMI 路径的问题上报给了我们内部的 HSE 团队,因为这似乎没有相关文档记录。等我收到他们的反馈后,我会尽快回复你。

Re: S32K312: NMI triggered before Reset_Handler executes, only after Functional (SW) Reset, on speci

你好@Chibeom

谢谢你提供的数据。

由于 IN_FIELD 槽仍处于擦除状态,您能否尝试再次设置该属性以推进其更新?

正如我之前提到的,该案件目前正在内部讨论中。

一旦有任何新消息,我会立即更新此帖。





Re: S32K312: NMI triggered before Reset_Handler executes, only after Functional (SW) Reset, on speci

@danielmartynek

感谢您向我们指出 DCM 内存映射和 DCMROD3。我们在两台设备上捕获了 DCMSTAT (0h)、DCMLCS (8h)、DCMLCS_2 (80h) 和 DCMROD3 (208h),并根据 RM rev.9 对它们进行了解码。

----------------------------------------------------
捕获的值
----------------------------------------------------

好单位:

Chibeom_0-1786500129171.pngChibeom_0-1786500129171.pngChibeom_0-1786500129171.pngChibeom_0-1786500129171.pngChibeom_0-1786500129171.pngChibeom_0-1786500129171.pngChibeom_0-1786500129171.pngChibeom_0-1786500129171.png

- DCMSTAT (0h) = 0x00000E11
- DCMLCS (8h) = 0x00000000
- DCMLCS_2 (80h) = 0x00000000
- DCMROD3 (208h) = 0x00000000

故障单元:

Chibeom_1-1786500144600.pngChibeom_1-1786500144600.pngChibeom_1-1786500144600.pngChibeom_1-1786500144600.pngChibeom_1-1786500144600.pngChibeom_1-1786500144600.pngChibeom_1-1786500144600.pngChibeom_1-1786500144600.png

- DCMSTAT (0h) = 0x00000E03
- DCMLCS (8h) = 0x06184104
- DCMLCS_2 (80h) = 0x00000006
- DCMROD3 (208h) = 0x00400000

----------------------------------------------------
已解码字段(仅限故障单元,因为正常单元读取的值为全零)
----------------------------------------------------

DCMSTAT:
- bit1 DCMERR = 1(DCM 完成出错)-- 正常设备的此位值为 0
- bit4 DCMLCST = 0(LC 扫描状态未“成功完成”)——正常设备的此位值为 1

DCMLCS:
- 位 21-19 DCMLCC4(IN_FIELD 标记)= 011b = "区域已擦除/未擦除"
- 位 15-13 DCMLCC3(OEM_PROD 标记)= 010b = "标记为非活动"
- 位 27-25 DCMLCC5(预 FA 标记)= 011b = “已擦除/原始”
- 所有关联的 *_ECE/*_CFE/*_CSS 位 = 0。

DCMLCS_2:
- 位 3-1 DCMLCC6(FA 标记)= 011b = "已擦除/原始"

DCMROD3:
- bit22 LC_ERR = 1(“生命周期扫描出错”)

这与我们之前分享的 UTEST OTP 转储一致:故障单元上的 IN_FIELD 插槽读取为已擦除/全新。

----------------------------------------------------
故障单元上的 HSE_FW API 结果 (HseReadLifecycle)
----------------------------------------------------

HseReadLifecycle() 返回 0x10 = HSE_LC_IN_FIELD。因此,从 HSE 固件的角度来看,当前生命周期已经是 IN_FIELD。

这似乎与上面的 DCM/OTP 数据相冲突:DCM 的 DCMLCC4 字段读取 IN_FIELD 标记为“已擦除/原始”,而 UTEST OTP IN_FIELD 插槽(0x1B000240h 及之后)读取为未编程(0xFFFFFFFF),但 HSE API 报告生命周期已确认为 IN_FIELD。

我们想按原样分享这些信息,而不是得出结论,因为我们不知道 HSE 是否通过独立于 DCM 闪存标记的单独/安全存储来跟踪生命周期,或者这是否表明标记本身存在问题。

问候,
智范

Re: S32K312: NMI triggered before Reset_Handler executes, only after Functional (SW) Reset, on speci

你好@danielmartynek

我们按照建议,再次尝试在故障单元上设置 IN_FIELD 属性。

结果:HSE_SRV_RSP_NOT_ALLOWED (0xAA55A21C)

问候,
智范

Re: S32K312: NMI triggered before Reset_Handler executes, only after Functional (SW) Reset, on speci

你好@Chibeom

可能是负责推进生命周期 (LC) 的 HSE 服务中断了,导致 LC 处于这种状态。

LC 和 LC 控制 (DCMLCC) 寄存器报告的值与 HSE_FW 相同,均为 0x77 (IN_FIELD),但 UTEST 区域的编程不正确。理论上,您可以使用调试器对 UTEST IN_FIELD 插槽进行编程,这应该可以清除 DCM 错误。


此致,

丹尼尔





Re: S32K312: NMI triggered before Reset_Handler executes, only after Functional (SW) Reset, on speci

@danielmartynek

感谢您建议使用调试器对 UTEST IN_FIELD 槽进行编程。

我们检查了内部 OTP 字段参考表,发现 IN_FIELD 生命周期槽 (1B00_0240-024F) 在 LC > MCU_PROD (OEM_PROD) 后,除 HSE 外,对任何主设备均被列为写保护。由于该单元上的 HseReadLifecycle() 已经报告 IN_FIELD,因此该 LC 条件似乎已经满足。

能否解释一下,在这种保护规则下,调试器向该插槽写入数据如何才能成功?在这种情况下,要使调试器被视为允许的主设备,是否需要特定的程序、模式或身份验证步骤?

另外,您是否已经找到任何关于为什么 LC 推进到 IN_FIELD 时最初会处于这种不完整状态的原因?如果可以进行分析,我们希望了解根本原因,而不仅仅是恢复步骤。

谢谢你,
智范

Re: S32K312: NMI triggered before Reset_Handler executes, only after Functional (SW) Reset, on speci

你好@Chibeom

谢谢你提供的信息。

目前看来,似乎没有办法恢复MCU。

一种可能性是,HSE 设置属性服务请求推进 LC 的操作被系统 RESET 中断(据我了解,LC 不是通过 IVT 中的 LCW 推进的)。

  1. 您是否阅读了 HSE 对服务请求的回复?你们会记录是否出现错误吗?
  2. 在触发服务之前,您是否验证过 HSE_STATUS_INIT_OK 是否已设置?

有多少块电路板/MCU受到此问题的影响?这种情况仅限于少数设备,还是在更多设备上都观察到了?


谢谢!

丹尼尔

Re: S32K312: NMI triggered before Reset_Handler executes, only after Functional (SW) Reset, on speci

你好@Chibeom

请问有任何最新消息吗?

谢谢

Re: S32K312: NMI triggered before Reset_Handler executes, only after Functional (SW) Reset, on speci

@danielmartynek

很抱歉回复晚了,感谢您的提问。以下是我们的回答:

1.对于 LC 推进序列,我们读取 HSE 服务响应(来自 DebugAuth、AdvanceLifecycle 和 ReadLifecycle 调用),并使用它们来确定总体成功/失败状态。我们不记录具体是哪个调用失败了,也不记录具体的错误代码——只有总体的 OK/FAIL 结果,并且不会将其保存到任何地方。因此,我们没有关于这些设备最初进行LC推进过程中发生了什么的记录。

2. 我们的 LC 更新函数及其调用者在触发 AdvanceLifecycle 服务之前,都没有显式检查 HSE_STATUS_INIT_OK。我们在下载流程开始时检查一次 HSE_STATUS_INIT_OK,方法是读取 MU_0.MUB FSR 寄存器 (0x4038C104) 并从中导出 hseStatus_t(对 FSR 位 16-31 进行掩码/移位,如在 Hse_Ip_GetHseStatus 中所做的那样)。在流程后续的生命周期推进步骤之前,不会重复进行此检查。

为了提供更多背景信息,我们故障单元的生产设备日志显示了以下顺序:FSR 检查完成(OK)-> 应用程序下载 -> 安全调试启用 -> 失败。请注意,我们设备日志中的“安全调试启用”指的是包含 LC 推进(DebugAuth、AdvanceLifecycle 和 ReadLifecycle 一起)的整个过程——它被记录为一个单独的通过/失败步骤,因此我们无法从该日志中判断哪个子步骤实际失败了。

我们的调试设备(TRACE32)已在现有调试流程中检查了 HSE_STATUS_INIT_OK,但我们的下载/编程设备(生产线)可能没有在 LC 前进触发的序列点上持续检查此状态。

关于受影响的设备数量:目前我们有 2 块板/MCU 出现此问题。


我们还有两个后续问题:

- 通过读取 FSR 寄存器并从中导出 hseStatus_t 来检查 HSE_STATUS_INIT_OK 是否是一种有效/推荐的方法?

- 目前,我们在下载流程开始时通过读取寄存器来检查 HSE_STATUS_INIT_OK。在触发生命周期推进之前,是否也应该专门检查一下?


谢谢你,Chibeom

Re: S32K312: NMI triggered before Reset_Handler executes, only after Functional (SW) Reset, on speci

@danielmartynek

希望你一切都好。我想查看一下这个帖子有没有什么更新。

如果您有时间,能否提供一些指导?我们将不胜感激。

谢谢你,
智范

Re: S32K312: NMI triggered before Reset_Handler executes, only after Functional (SW) Reset, on speci

你好@Chibeom

很抱歉耽搁了——我一直在等待 HSE 团队的反馈,但还没有收到关于 NMI 的明确解释。

DCMROD3 中的 LC_ERR 标志:只有当 FCCU NCF 3 配置为生成 NMI 时,它才能触发 NMI。

关于您的问题:

  1. 是的,没错。

  2. 系统 RESET 后应检查 HSE_STATUS_INIT_OK 标志。应用程序必须等待此标志出现后才能更改系统时钟或使用任何 HSE 服务。一旦设定,就不会改变。该应用程序还可以轮询 HSE_B 内核的 WFI 标志 (PRTN0_CORE2_STAT[WFI]),以确定 HSE_B 是忙还是空闲。

关于 LC 推进中断的问题——还有一个值得调查的可能根本原因。更改生命周期会修改 UTEST 闪存的内容,而 UTEST 闪存与代码闪存块 0 位于同一个 RWW(边读边写)分区中。如果在 UTEST 写入期间有任何代码正在从块 0 执行,则会发生 RWW 错误,并可能阻止生命周期更改成功完成。为避免这种情况,应用程序必须确保在 LC 推进服务进行期间没有对 Block 0 的并发访问。请注意,缓存在大多数情况下可能会掩盖此问题,但在某些特殊情况下,特别是当应用程序使用非同步事件时,可能会导致缓存未命中,从而使问题显现出来。


此致,

丹尼尔




标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
3 小时之前
更新人: