2398978_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2398978_ja-JP

2398978_ja-JP

mcimx93evk_ethosu_apps.elf に OCRAM が必要な場合、imx93 は mcimx93evk_ethosu_apps.elf の読み込みに失敗しました。

サンプルコードを試しています。
mcimx93evk_ethosu_apps。 この場合、エルフはOCRAMを使う必要があります(変数が大きすぎると言われます)。

エルフが完成した後。私はこのelfファイルをm33にロードします。
それは常に失敗した:
remoteproc remoteproc0: 登録されたカーブアウトが要求に適合しません
remoteproc remoteproc0: 不良なphdr da 0x20480000 mem 0x60000
remoteproc remoteproc0: プログラムセグメントの読み込みに失敗しました: -22
remoteproc remoteproc0: ブート失敗: -22

メモリ割り当てが競合により失敗した可能性があります。
なぜ?
このサンプルコードは次のとおりです。
sdk_examples の mcimx93evk_ethosu_apps。このサンプルを確認していただけますか?



i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M NanoRe: imx93 failed to load mcimx93evk_ethosu_apps.elf if mcimx93evk_ethosu_apps.elf need OCRAM.NXPサイトからのSDKバージョンは以下の通りです:
2.14.xx
M33にmcimx93evk_ethosu_appsをロードできた人はいますか?
M33でmcimx93evk_ethosu_appsをうまく動かすにはどうすればいいですか?
ありがとうございます。
Re: imx93 failed to load mcimx93evk_ethosu_apps.elf if mcimx93evk_ethosu_apps.elf need OCRAM.私はldを修正しませんでした
m_ocram (RW) : ORIGIN = 0x20480000、LENGTH = 0x00060000
__attribute__ ((section(".bss.tensor_arena_ocram")、aligned(32))) uint8_t inferenceProcessTensorArena[TENSOR_ARENA_SIZE];
elfをm33にロードした結果:
remoteproc remoteproc0: 不良なphdr da 0x20480000 mem 0x60000
Re: imx93 failed to load mcimx93evk_ethosu_apps.elf if mcimx93evk_ethosu_apps.elf need OCRAM.

こんにちは、

このアプリはU-Bootでのロードにのみ適しています。remoteprocの場合、OCRAMメモリ属性はdrivers/remoteproc/imx_rproc.cで定義されていません。

Zhiming_Liu_0-1785301592854.pngZhiming_Liu_0-1785301592854.png




よろしくお願いします、
志明

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-30-2026 02:28 AM
Updated by: