2398951_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2398951_zh-CN

2398951_zh-CN

如何评价基于NXP i.MX处理器的Android TV设备上的IPTV服务质量?

大家好,

我目前正在评估搭载 NXP i.MX 处理器的 Android TV 设备上的 IPTV 播放性能。我不想仅仅根据频道数量来比较服务提供商,我更感兴趣的是影响播放质量的技术方面。


我正在测试的一些指标包括:

  • 高峰观看时段的视频流稳定性
  • 硬件视频解码性能
  • HLS 和 MPEG-TS 兼容性
  • 通道切换延迟
  • 缓冲区管理
  • EPG加载性能
  • 以太网与 Wi-Fi 的可靠性比较

对于任何使用 Android TV 或嵌入式多媒体系统的人来说,在评估流媒体服务时,您认为最重要的标准是什么?

作为我研究的一部分,我最近写了一篇文章,讨论了美国、加拿大和英国用户在选择 IPTV 提供商时需要考虑的因素。它侧重于技术评估,而不是市场营销。如果有人感兴趣,这篇文章可以在Medium上找到。

我也很想了解您在 i.MX 平台上使用 ExoPlayer、VLC 或其他播放框架的体验。

谢谢!

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-26-2026 02:28 AM
更新者: