i.MX8のAndroidデバイスでIPTV再生パフォーマンスを最適化するにはどうすればいいですか?こんにちは、みんな、
現在、i.MX8プラットフォームをベースにAndroidデバイスでIPTV再生を評価しており、コミュニティの経験から学びたいと思っています。
テスト中に、再生品質は以下のようないくつかの要因によって変動することに気づきました:
- ハードウェアビデオデコード構成
- ネットワークの安定性(イーサネット対Wi-Fi)
- ライブHLSストリームのバッファサイズ
- ExoPlayerまたはVLCの設定
- 再生中のCPUとメモリの使用状況
i.MX プロセッサを扱う方にお聞きしたいのですが、ライブTVストリーミングで最も安定した結果をもたらした設定や最適化は何ですか?
具体的には、以下の点に興味があります。
- ExoPlayerの推奨バッファ設定
- ハードウェアデコーダーのベストプラクティス
- ライブイベント中のバッファリングを減らすためのヒント
- Android TVデバイス向けのパフォーマンスチューニング
- ネットワークのトラブルシューティング方法
実際の使用経験や、再生安定性を向上させるための推奨事項などをお聞かせいただければ幸いです。
ご回答をお待ちしています。
Re: How do you optimize IPTV playback performance on i.MX8 Android devices?こんにちは、
NXP BSPは、公式に推奨されるIPTVパラメータを提供していません。
NXPのAndroidリリースには、統合されたマルチメディアフレームワーク、コーデック、i.MX プロセッサ向けのプラットフォーム最適化が含まれています。マルチメディア性能を評価する際には、最新のBSPバージョンを使用することを一般的に推奨します。
よろしくお願いします、
志明