2398853_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2398853_zh-CN

2398853_zh-CN

s32k344,LPSPI 连续序列帧之间的小时钟间隙

- 我在NXP MCU S32K344 LPSPI模块(控制器)和Holt HI-35930(外设)之间通信时遇到问题。

该代码正在写入 2 个帧,每个帧为 8 位字。通过 LPSPI 连接到 ARINC 通信设备 HI-35930。我已确认所有设置均正确。cpol = 0,cpha = 0,LSBF = MSB,BYSW=否,RXMSK,TXMSK =0,TCR[FRMSZ]=7。

该代码使用 TRC[CONT 和 TRC[CONTC] 位来控制 PCS。PCS 在整个 2 帧序列中保持钳位,请参见图片。同样,时钟在这两帧画面中脉动。SOUT 信号包含预期数据,帧 1 = 操作码 0x80,帧 2 = 虚拟数据 0x00

问题出在SIN上。没有备份数据。(操作码 0x80 用于读取寄存器,我预期其中至少有一位设置为高电平)。

RXCOUNT 在每一帧都会递增,最大值为 2。

-使用相同的设置,我将相同的操作码和数据连接成一个 16 位帧,设置 TRC[CONT 和 TRC[CONTC] = 0,因为只有一个帧 TRC[FRMSZ]=15。传输正常,SIN 返回真实数据。

你觉得这里出了什么问题?

黄色 - PCS信号

粉色 - 时钟信号

蓝色 - SIN 至 MCU

绿色 - 来自 MCU 的 SOUT

 

Re: s32k344, LPSPI small clock gap between frames of a continuous sequence

MOSI 和 MISO 的数据为空。你的SPI总线硬件原理图设计正确吗?

Re: s32k344, LPSPI small clock gap between frames of a continuous sequence

你好@ekmas-19

你描述这次传输发送了 2 个字节——0x80 和 0x00。然而,示波器清楚地显示为 2 个 32 位字,中间有很小的间隙,而不是 2 个 8 位帧。你能解释一下吗?

关于帧间间隙——这是预期行为。CONT = 1 仅保持帧间 CS/PCS 钳位;它不影响 SCK。时钟的行为与 CONT = 0 时完全相同。


此致,

丹尼尔




标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎07-28-2026 03:29 AM
更新人: