我已经安装了S32DS 3.6.5,并且使用得很愉快。在我的调试会话中,我可以右键单击代码行,然后选择“移动到行”来强制从该行开始运行。升级到 3.6.8 版本后通过“检查更新”,在“S32DS 调试”上下文中右键单击上下文菜单,会显示“S32DS C/C++”菜单。
如何更改右键单击以显示正确的上下文菜单?
我目前需要显示反汇编视图,并滚动到 C 语言代码的第一条汇编指令。在反汇编窗口中,我得到了正确的“移动到行”、“运行到行”等上下文菜单。
我无法运行 S32DS 3.6.8 版本。由于公司IT限制,只能使用独立组网 \\(SA\\) 安装程序。在安装准备期间,它会悬挂着。我认为IT部门屏蔽了一些Java程序。然而,“检查更新”方法奏效了(或者真的奏效了吗?)。
谢谢!
达伦
我已检查过S32设计工作室3.6.10版本,这是最新的 S32DS 版本,我可以确认“移动到行”选项仍然存在。如下图所示,该功能仍然可用,并且仍然可以用于直接导航到编辑器中的特定行。
BR,VaneB
我不确定从 3.6.5 升级到 3.6.8 时发生了什么。然后通过 IDE 进行操作。
然而,我后来发现,3.6.8 的独立组网 (SA)安装版本也存在这个问题。(到 C:\NXP\S32D.3.6.8)然后是 3.6.10(放入 C:\NXP\S32D.3.6.10)两种方法都有效。每个文件安装大约需要 3 个小时,可能是因为 IT 部门需要扫描每个文件。两种情况下都有“移动到行”选项,所以我又高兴了。
我们使用的是编译器 v10.2,所以我直接复制了“C:\NXP\S32DS.3.6.5\S32DS\build_tools\gcc_v10.2”将文件夹移动到“C:\NXP\S32DS.3.6.10\S32DS\build_tools\”,现在我的编译在 3.6.10 中可以正常工作了。
谢谢!